DS2784 EEPROM PROG: FAQ

  • Created
  • Updated
Was this helpful?
  • DS2784 在放电过程中,读取芯片状态为0x66,芯片处于有效空电量,但是LEARNF学习标志一直无法置1

    只有 Active-empty point detection 事件触发后才会将 LEARNF 位置“ 1 ”。 Active-empty point detection 事件触发有两个条件: 1 ,电压寄存器低于 VAE , 2 ,前两次读的电流值高于 IAE 。 而 AEFbit 置 “ 1 ”的条件仅有电压寄存器低于 VAE 。 所以 AEFbit 置 “ 1 ”,而 LEARNF…
  • 关于DS2784工作流程

    1、DC和CC管脚是用以控制充电和放电FET的,那充电时DC和CC管脚都是高电平吗?同理,放电时是否都是低电平?如果是,那为什么要用两个控制管脚?一个就行了 在电池正常充放电的情况下,DC和CC的驱动电平都是高电平,所以两个MOSFET同时导通。而当发生过放电,过充电或过电流等情况时,关闭其中的一个MOSFET,停止充电或放电。假如只用一个DC处的MOSFET,在放电时是可以通过拉低DC处的电平来判断MOSFET…
  • 如何配置DS2784的电池电量,以及在不同温度下的电池电量?如何找到相应的寄存器?

    可以从DS2784的评估板软件或评估板资料中找到对应的寄存器,其中40度时的满电量寄存器对就的地址是6Ah,6Bh。其它温度所对应的电量是根据斜率寄存器中的值计算得到的,所以只需要在地址6C,6D,6E,6F中输入斜率值就可以得到30度,20度,10度和0度所对应的电量值。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.