English
EngineerZone
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
文档
文档
问答
Members
Tags
Cancel
文档
AD
DS
General
MAX1x
MAX2x
MAX6x
MAX7x
MAX8x
More
Cancel
Recently Updated Articles
请问MAX17841B的结至环境热阻值应该如何计算?
对于MAX17841,封装为16 TSSOP(+70ºC以上的降额为11.1mW /ºC),因此结点到环境的热阻值为90.1°C / W
MAX77651这样的SIMO应用,多路输出是否可以合并?
只要负载电流满足SIMO芯片的最大电流输出要求,多路输出可以进行合并。SIMO芯片内部的状态机可以支持这样的应用。
MAX6958/MAX6959的Datasheet只列出了I2C为400KHz时,Data Hold Time的最大值为0.9us,那I2C为100KHz时的Data Hold Time是多少?
当I2C的CLK频率为100KHz时,Data Hold Time的最大值是3.45us
MAX17435可以支持单节锂电池充电吗?
如果设置寄存器ChargingVoltage()= 0x1060,则可以配置为单节锂电池充电。 但是需要注意的是这时的最小充电电压为4.095V,远高于普通锂电池的预充电电压。
MAX20303的MPC管脚如果外接LED的话,如何控制LED的亮度?
MPC管脚外接LED进行控制的话,只能输出高/低也就是LED亮/灭的操作。 如果要调整LED的亮度,则需要将LED接到芯片的LED管脚,在寄存器LEDISet [4:0]中进行调整。
Most Helpful Articles
调试MAX77818EVKIT时,“Chart”标签页的图片是什么含义?
从下图看,上图紫色、蓝色分别代表电池平均电流和电池电压;下图紫色、蓝色分别表示电池温度和电量。
MAX7032的DATA引脚传输的波特率是多少?
MAX7032可以支持的数据速率为33kbps (曼切斯特码) 或 66kbps (NRZ码)。
用于主机侧的电量计成本会更低吗?
用于主机侧的电池电量计成本通常低于电池包侧的电量计,因为不需要非易失存储器;每次在IC上电时,主机程序写入电池模型。
SIMO电源是否提供保护功能?
MAX77650带有基本的功能保护,比如输出短路不会损坏器件等,如果需要更高要求的保护,需要增加外围保护,比如TVS提供简单的过压保护。
DS2745自身电流损耗怎么考虑?
DS2745 在 工作状态active current 为70uA,待机状态Sleep-Mode Current静态电流为1uA。 这部分电流不流过检流电阻。因此读数不包含这部分电流。但DS2745工作电流和静态电流很低,相对于实际外部电路的电流,可以忽略不计。因此对测量电量的精度是关键因素。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.