文档 电容式传感器AD714X常见问题解答
  • 讨论
  • 问答
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 2014上半年ADI论坛热门技术分享帖
  • AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围
  • AD2S1200速度输出分辨率
  • AD2S80_SC1 SC2输入电压
  • AD2S83元件选择软件
  • AD5933评估板阻抗测量分辨率问题
  • AD7327驱动程序
  • ADC/DAC设计经典问答
  • ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数
  • ADI专家告诉你:增益规格为何如此不对称?
  • ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除
  • ADI专家谈为什么需要高速转换器转FPGA串行接口?
  • ADI公司的两线环路供电变送器解决方案
  • ADI公司解决方案通报—数模转换器IC
  • ADI数据转换器2014新品精彩盘点
  • ADI的压力变送器解决方案
  • +DS4404K: FAQ
  • +DS4424K: FAQ
  • +MAX1036: FAQ
  • +MAX1076ETC+T: FAQ
  • +MAX11045: FAQ
  • +MAX11046ETN+: FAQ
  • +MAX11101: FAQ
  • +MAX11105: FAQ
  • MAX11108: FAQ
  • +MAX11108AVB+: FAQ
  • +MAX11111ATB+: FAQ
  • +MAX11140: FAQ
  • +MAX11150: FAQ
  • +MAX11154: FAQ
  • +MAX11156ETC+: FAQ
  • +MAX11163ETB+: FAQ
  • +MAX11167ETC+: FAQ
  • +MAX11169EUB+: FAQ
  • +MAX11192: FAQ
  • +MAX11200EEE+: FAQ
  • +MAX11201: FAQ
  • +MAX11210: FAQ
  • +MAX11210EEE+: FAQ
  • +MAX11214EUG+: FAQ
  • +MAX11216: FAQ
  • +MAX11254ATJ+: FAQ
  • +MAX11259AWX+T: FAQ
  • +MAX11261ENX+: FAQ
  • +MAX11270EUG+: FAQ
  • +MAX11300: FAQ
  • +MAX11300GCM+: FAQ
  • +MAX11301GCM+: FAQ
  • MAX11410: FAQ
  • +MAX11410ATI+: FAQ
  • +MAX11628EEE: FAQ
  • +MAX11633EEG+: FAQ
  • +MAX11644: FAQ
  • +MAX11666AUB+T: FAQ
  • +MAX11900: FAQ
  • +MAX1230: FAQ
  • +MAX1231AEEG+: FAQ
  • +MAX1258: FAQ
  • +MAX1270AEAI: FAQ
  • +MAX1300: FAQ
  • +MAX1300AEUG+: FAQ
  • +MAX1301: FAQ
  • +MAX13253ATB+: FAQ
  • +MAX13256ATB+T: FAQ
  • +MAX13487: FAQ
  • +MAX13488: FAQ
  • +MAX1383: FAQ
  • +MAX1455: FAQ
  • +MAX14571EUD/V+T: FAQ
  • +MAX14588ETE+: FAQ
  • +MAX14626ETT+: FAQ
  • +MAX1464: FAQ
  • +MAX14661: FAQ
  • +MAX14691ATP+: FAQ
  • +MAX1470: FAQ
  • +MAX1470EUI+: FAQ
  • +MAX14721ATP+T: FAQ
  • +MAX14723ATP+: FAQ
  • +MAX14777GTP+: FAQ
  • +MAX14778: FAQ
  • +MAX14802CCM+: FAQ
  • +MAX14803: FAQ
  • +MAX14808ETK+: FAQ
  • MAX14983E: FAQ
  • +MAX14983EETJ+: FAQ
  • +MAX15023: FAQ
  • +MAX15026BATD+_T1: FAQ
  • +MAX15026BETD+: FAQ
  • +MAX15062AATA+: FAQ
  • +MAX15062CATA+T: FAQ
  • +MAX15068ATP+: FAQ
  • +MAX15301: FAQ
  • +MAX16029: FAQ
  • +MAX16046: FAQ
  • +MAX16126TCA/V+T: FAQ
  • +MAX16141AAF/V+: FAQ
  • +MAX1619: FAQ
  • +MAX1645AEEI+: FAQ
  • +MAX17612CATB+T: FAQ
  • +MAX17624ATA+: FAQ
  • MAX17823AGCB/V+: FAQ
  • +MAX17823AGCB/V+T: FAQ
  • +MAX1920ETT+: FAQ
  • +MAX19515: FAQ
  • +MAX1968EUI: FAQ
  • +MAX19692EXW: FAQ
  • +MAX1969EUI+: FAQ
  • +MAX19708: FAQ
  • MAX1978: FAQ
  • +MAX1978ETM+: FAQ
  • +MAX1978EVKIT: FAQ
  • +MAX5033DASA: FAQ
  • +MAX5043ETN+: FAQ
  • +MAX5082: FAQ
  • MAX5113: FAQ
  • +MAX5113GTJ+: FAQ
  • +MAX5141: FAQ
  • +MAX5184BEEG+: FAQ
  • +MAX5304: FAQ
  • +MAX5306EUE: FAQ
  • +MAX5322: FAQ
  • +MAX5386: FAQ
  • +MAX5395LATA+T: FAQ
  • +MAX5422: FAQ
  • +MAX543: FAQ
  • +MAX5535 12-BIT DAC: FAQ
  • +MAX5719: FAQ
  • +MAX5742AUB: FAQ
  • +MAX5774: FAQ
  • +MX7541AKP+: FAQ
  • Sigma -Delta ADC常见问题解答
  • [ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)
  • [ADI微博问答精选]PSPICE软件可以使用SPICE模型来进行仿真吗?
  • [ADI微博问答精选]有关Delta-Sigma的ADC 的问题
  • [征文原创] AD9957器件应用历程与总结
  • 【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
  • 了解高速 ADC的交流 特性
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 关于7850模拟信号,数字信号之间的切换
  • 变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
  • 噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标
  • 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答
  • 基于 ADAS1000 系列的 12 导联 ECG 测量系统
  • 如何使用ADI官网的spice模型进行仿真
  • 常被忽略的九项ADC技术指标
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(五)——如何保持电噪声的总和尽可能小,不致影响ECG诊断
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(六)——教你如何防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(四)——如何才能达到ESD、环境和除颤器保护的要求
  • 成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746
  • 我心中的ADI年度贺岁片——AD7606-一款使用方便的双极性输入、同步采样ADC
  • 我心中的ADI年度贺岁片——CCD信号处理器AD9949助我完成毕业设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:高速ADC的电源设计
  • 揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
  • 教程ADC架构II:逐次逼近型ADC
  • 数字V-I转换器
  • 数据转换器基本指南
  • 新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
  • 旋变数字转换器AD2S12xx 系列常见问题解答
  • 本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI转换器,有眼部按摩仪相送哦!
  • 模拟电子200问
  • 演讲资料下载——高性能GSPS数据转换器改进雷达和EW架构
  • 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答
  • 电容式传感器AD714X常见问题解答
  • 硬件工程师的必杀技,你晓得不?(ZT)
  • 精密信号调理研讨会问答精选
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 高速差分ADC驱动器设计指南

电容式传感器AD714X常见问题解答

1. 传感器走线与AD7147之间的距离最长为多少?
答:
传感器走线与AD7147 CIN输入引脚之间的最远距离为50 cm。AD7147可放置在与传感器不同的PCB上,但前提是采用交流屏蔽为传感器走线周围提供屏蔽。

2. 使用一个AD7147器件时,可以部署多少个传感器?
答:可以用一个AD7147器件实现的传感器数量取决于所需传感器的类型。 AD7147具有13路CIN输入,并提供12个基于时间的转换级。 下表显示每种传感器所需的输入引脚数和转换级数。 任意数量的传感器都可以进行组合,只要所需的输入总数不超过13,且所需的转换级数的总数不超过12即可。

传感器类型

CIN输入数

转换级数

按钮

1

1或0.5

键盘

每行1个,每列1个

每行1个,每列1个

滚动条

2

2

滚轮

8

8

3.    可以同时激活连接AD7147的所有传感器吗?
答:
AD7147以轮询方式测量所有与其相连的传感器。 所有传感器均可在36 ms内测量。在实际使用中,这样可让AD7147检测传感器是否同时激活,因为最终用户不大可能在36 ms内激活/取消激活一个传感器。

4.    AD714x传感器能否在戴手套的情况下工作?
答:
某些手套接触传感器时它能进行感测,但另一些不行。这取决于手套的厚度。 ADI公司测试了2 mm厚度的手套,结果传感器能工作。

5.   AD714x能否在潮湿环境下工作?
答:
与任何电容传感器应用相似,该传感器的性能会受到水分或潮湿的影响。 AD7147内部环境算法可自动跟踪并校正湿度条件。 传感器上有水滴(包括水分达到饱和状态)将不会导致激活失败。 建议进行测试,以保证传感器性能满足目标应用的要求。

6.  AD714x工作电压范围是多少?
答:
VCC = 2.6V至3.6V
VDRIVE = 1.65V
至3.6V

7. AD714x有没有中断功能?
答:有。AD714x的中断可配置为在每次CDC转换周期结束时置位,也可配置为仅在用户接触传感器时置位。

8.  传感器PCB与覆盖材料之间可以有空隙吗?

答:传感器PCB与产品覆盖材料或外壳之间不要留有空隙。若存在空隙,延伸到覆盖材料上方的电场减少,并消散在空气中。这些因素会导致传感器响应速率下降。此外,覆盖材料也可能在接触时弯曲,用户对电场的干扰可能增多或减少。结果导致传感器出现非线性响应。这两种效应相结合,会导致传感器出现不可预测的响应。建议用3M双面胶带或类似物质将传感器PCB板粘到覆盖塑料上。

9.  什么时候应该使用交流屏蔽?

答:用来替代PCB板上传感器周围的接地层。当IC与传感器处于不同PCB时,要屏蔽传感器进出走线,应在全部传感器走线的周围、上方和下方使用交流屏蔽。

10.  2层还是4层PCB?

答:在因空间不足而无法在传感器有效区域以外从AD7147到传感器布设走线时,应选择4层PCB设计。传感器和传感器走线正下方不得布设任何走线。如果PCB上的空间能容下AD7147进出走线而不干扰传感器走线,则可使用2层PCB板。

11.  传感器周围需要设立禁区吗?

答:是的。对于接地金属,禁区为0.2 mm。对于浮动金属,禁区为5 cm。距离传感器不足5 cm的浮动金属应接地。

12.  当把一根手指放在两个传感器按钮上时,会发生什么?

答:如果这两个按钮相邻,而且从未想过要同时激活,则可以差分方式配置AD7147 CDC转换器级,以消除用户同时接触两个按钮所造成的影响。另外,AD7147可以配置为同时激活这两个传感器触点。

13.  当手指大小不同的用户接触传感器时,会发生什么?

答:AD7147内置逻辑含有一种自适应阈值算法,能够自动适应用户手指大小,并相应调整阈值水平。

14.  能把导电材料直接放在传感器上方吗?

答:导电材料会干扰AD7147产生的电场,因此,不建议把导电材料直接放在传感器上方。

15.  近程检测的有效距离是到离传感器多远?

答:近程检测的最大有效距离是到离传感器表面20mm,具体取决于传感器的大小。可以用AD714x评估板来实验近程检测。

16.  是否需要进行上电配置吗?

答:是的,AD7147 BANK 2连接设置寄存器和部分BANK 1设置寄存器需要在启动时进行配置。

17.  能实现自动校准吗?

答:能,AD714x内置逻辑含有两个校准算法,用于校正因环境条件(如温度、湿度)造成的漂移误差。

18.  IC温度范围是多少?

答:AD714x的额定温度范围为-40°C至+85°C。

19.  我需要注意ESD吗?

答:AD714x ESD人体模型的额定值为2.5kV。AD714x传感器在接触和非接触条件下,经受过最高15kV ESD空气放电测试,从未失败。注意:在开发过程中需要仔细考虑ESD事件,以防止ESD放电直接耦合到AD714x传感器板电路中。

20.  按钮需要软件吗?

答:是的。需要几行代码,以确保在发生错误时,比如在上电时,能够重新校准器件。示例C代码在网上有提供。

21.  ADI提供滑块和滚轮的开源C代码吗?

答:是的,只要客户签署AD714x软件许可协议,这些代码均免费提供,且不收取使用费。

22.  滑块的代码需要多少空间?

答:一般为:4990字节的程序存储器,254字节的RAM

23.  滚轮的代码需要多少空间?

答:一般为:11k的代码存储器,667字节的数据存储器

24.  可以将其他元件与传感器放在同一PCB上吗?

答:可以,其他元件(如LED、连接器、其他I.C.)可以与传感器放在同一传感器PCB板上。元件应放在PCB板的背面,以确保传感器上方无空隙。

Tags: ad7147,电容传感器,按钮,按钮,滚动条,滚轮,常见问题,faq