MAX11300 PIXI配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
讨论
问答
文档
Tags
Cancel
文档
+
AD2x
+
AD5x
+
AD7x
+
AD9x
+
ADAS
+
ADF
+
CN
+
DS
+
General
-
MAX1x
+
MAX1036: FAQ
+
MAX1076ETC+T: FAQ
+
MAX11045: FAQ
+
MAX11046ETN+: FAQ
+
MAX11101: FAQ
+
MAX11105: FAQ
MAX11108: FAQ
+
MAX11108AVB+: FAQ
+
MAX11111ATB+: FAQ
+
MAX11140: FAQ
+
MAX11150: FAQ
+
MAX11154: FAQ
+
MAX11156ETC+: FAQ
+
MAX11163ETB+: FAQ
+
MAX11167ETC+: FAQ
+
MAX11169EUB+: FAQ
+
MAX11192: FAQ
+
MAX11200EEE+: FAQ
+
MAX11201: FAQ
+
MAX11210: FAQ
+
MAX11210EEE+: FAQ
+
MAX11214EUG+: FAQ
+
MAX11216: FAQ
+
MAX11254ATJ+: FAQ
+
MAX11259AWX+T: FAQ
+
MAX11261ENX+: FAQ
+
MAX11270EUG+: FAQ
-
MAX11300: FAQ
MAX11300 DAC port 0 和 port19之间存在干扰,是否属实?
MAX11300 PIXI器件配置是易失还是非易失的?
MAX11300 PIXI技术支持电流环应用吗?
MAX11300 PIXI配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
MAX11300 SPI 通讯时,发送的第一个字节的最后一位是读写控制,请问该位为高时,是读操作还是写操作?
MAX11300使用外部电压基准有什么好处?
MAX11300内部DAC的最大采样率是多少?
MAX11300内部基准性能如何?
MAX11300内部是否可以实现滤波电路?
MAX11300可以构建DPST或SPDT开关吗?
MAX11300可以构建SPST开关吗?
MAX11300提供哪些ADC配置?
MAX11300是否可以并联多个DAC输出端口来增大电流驱动能力?
MAX11300每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
MAX11300电平转换器的传输延迟是多少?
MAX11300的ADC和DAC端口允许使用同一电压基准源吗?
MAX11300的ADC最大采样率是多少?
MAX11300的SPI端口支持菊链吗?
MAX11300的每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
MAX11300能够将端口配置为输出电压范围不同的DAC吗?
MAX11300能够支持的最大I/O电压是多少?
MAX11300配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
MAX11300配置中可以混合使用双极性和单极性DAC吗?
可以级联MAX11300 PIXI SPI端口吗?
如何使用MAX11300将双向5V信号的系统连接至3V信号的系统?
如何使用MAX11300电平转换器连接LVTTL或CMOS I/O?
如何利用MAX11300 PIXI技术监测电源?
提供哪些MAX11300的参考设计?
是否可以将MAX11300端口配置为I/O电压范围不同的ADC吗?
每个MAX11300的DAC端口能够使用不同的电压基准源吗?
能够利用MAX11300 PIXI器件实现放大功能吗?
能够将MAX11300端口配置成输入量程不同的ADC吗?
能够通过并联MAX11300的多个DAC输出端口来增大电流驱动能力吗?
请问 MAX11300/01/11/12 几款器件有什么区别?
+
MAX11300GCM+: FAQ
+
MAX11301GCM+: FAQ
MAX11410: FAQ
+
MAX11410ATI+: FAQ
+
MAX11628EEE: FAQ
+
MAX11633EEG+: FAQ
+
MAX11644: FAQ
+
MAX11666AUB+T: FAQ
+
MAX11900: FAQ
+
MAX1230: FAQ
+
MAX1231AEEG+: FAQ
+
MAX1258: FAQ
+
MAX1270AEAI: FAQ
+
MAX1300: FAQ
+
MAX1300AEUG+: FAQ
+
MAX1301: FAQ
+
MAX13253ATB+: FAQ
+
MAX13256ATB+T: FAQ
+
MAX13487: FAQ
+
MAX13488: FAQ
+
MAX1383: FAQ
+
MAX1455: FAQ
+
MAX14571EUD/V+T: FAQ
+
MAX14588ETE+: FAQ
+
MAX14626ETT+: FAQ
+
MAX1464: FAQ
+
MAX14661: FAQ
+
MAX14691ATP+: FAQ
+
MAX1470: FAQ
+
MAX1470EUI+: FAQ
+
MAX14721ATP+T: FAQ
+
MAX14723ATP+: FAQ
+
MAX14777GTP+: FAQ
+
MAX14778: FAQ
+
MAX14802CCM+: FAQ
+
MAX14803: FAQ
+
MAX14808ETK+: FAQ
MAX14983E: FAQ
+
MAX14983EETJ+: FAQ
+
MAX15023: FAQ
+
MAX15026BATD+_T1: FAQ
+
MAX15026BETD+: FAQ
+
MAX15062AATA+: FAQ
+
MAX15062CATA+T: FAQ
+
MAX15068ATP+: FAQ
+
MAX15301: FAQ
+
MAX16029: FAQ
+
MAX16046: FAQ
+
MAX16126TCA/V+T: FAQ
+
MAX16141AAF/V+: FAQ
+
MAX1619: FAQ
+
MAX1645AEEI+: FAQ
+
MAX17612CATB+T: FAQ
+
MAX17624ATA+: FAQ
MAX17823AGCB/V+: FAQ
+
MAX17823AGCB/V+T: FAQ
+
MAX1920ETT+: FAQ
+
MAX19515: FAQ
+
MAX1968EUI: FAQ
+
MAX19692EXW: FAQ
+
MAX1969EUI+: FAQ
+
MAX19708: FAQ
MAX1978: FAQ
+
MAX1978ETM+: FAQ
+
MAX1978EVKIT: FAQ
+
MAX5x
MAX11300 PIXI配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
只要正确设置PIXI模拟I/O电源(VAVDDIO和VAVSSIO),就能在相同PIXI IC上使用单极性或双极性输出。
Tags:
000102219
A/D and D/A Converter Combinations
MAX11300
Share
History
Cancel
Related
Recommended
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.