请问 MAX11300/01/11/12 几款器件有什么区别?
讨论
问答
文档
Tags
Cancel
文档
2014上半年ADI论坛热门技术分享帖
AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围
AD2S1200速度输出分辨率
AD2S80_SC1 SC2输入电压
AD2S83元件选择软件
AD5933评估板阻抗测量分辨率问题
AD7327驱动程序
ADC/DAC设计经典问答
ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数
ADI专家告诉你:增益规格为何如此不对称?
ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除
ADI专家谈为什么需要高速转换器转FPGA串行接口?
ADI公司的两线环路供电变送器解决方案
ADI公司解决方案通报—数模转换器IC
ADI数据转换器2014新品精彩盘点
ADI的压力变送器解决方案
+
DS4404K: FAQ
+
DS4424K: FAQ
+
MAX1036: FAQ
+
MAX1076ETC+T: FAQ
+
MAX11045: FAQ
+
MAX11046ETN+: FAQ
+
MAX11101: FAQ
+
MAX11105: FAQ
MAX11108: FAQ
+
MAX11108AVB+: FAQ
+
MAX11111ATB+: FAQ
+
MAX11140: FAQ
+
MAX11150: FAQ
+
MAX11154: FAQ
+
MAX11156ETC+: FAQ
+
MAX11163ETB+: FAQ
+
MAX11167ETC+: FAQ
+
MAX11169EUB+: FAQ
+
MAX11192: FAQ
+
MAX11200EEE+: FAQ
+
MAX11201: FAQ
+
MAX11210: FAQ
+
MAX11210EEE+: FAQ
+
MAX11214EUG+: FAQ
+
MAX11216: FAQ
+
MAX11254ATJ+: FAQ
+
MAX11259AWX+T: FAQ
+
MAX11261ENX+: FAQ
+
MAX11270EUG+: FAQ
-
MAX11300: FAQ
MAX11300 DAC port 0 和 port19之间存在干扰,是否属实?
MAX11300 PIXI器件配置是易失还是非易失的?
MAX11300 PIXI技术支持电流环应用吗?
MAX11300 PIXI配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
MAX11300 SPI 通讯时,发送的第一个字节的最后一位是读写控制,请问该位为高时,是读操作还是写操作?
MAX11300使用外部电压基准有什么好处?
MAX11300内部DAC的最大采样率是多少?
MAX11300内部基准性能如何?
MAX11300内部是否可以实现滤波电路?
MAX11300可以构建DPST或SPDT开关吗?
MAX11300可以构建SPST开关吗?
MAX11300提供哪些ADC配置?
MAX11300是否可以并联多个DAC输出端口来增大电流驱动能力?
MAX11300每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
MAX11300电平转换器的传输延迟是多少?
MAX11300的ADC和DAC端口允许使用同一电压基准源吗?
MAX11300的ADC最大采样率是多少?
MAX11300的SPI端口支持菊链吗?
MAX11300的每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
MAX11300能够将端口配置为输出电压范围不同的DAC吗?
MAX11300能够支持的最大I/O电压是多少?
MAX11300配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
MAX11300配置中可以混合使用双极性和单极性DAC吗?
可以级联MAX11300 PIXI SPI端口吗?
如何使用MAX11300将双向5V信号的系统连接至3V信号的系统?
如何使用MAX11300电平转换器连接LVTTL或CMOS I/O?
如何利用MAX11300 PIXI技术监测电源?
提供哪些MAX11300的参考设计?
是否可以将MAX11300端口配置为I/O电压范围不同的ADC吗?
每个MAX11300的DAC端口能够使用不同的电压基准源吗?
能够利用MAX11300 PIXI器件实现放大功能吗?
能够将MAX11300端口配置成输入量程不同的ADC吗?
能够通过并联MAX11300的多个DAC输出端口来增大电流驱动能力吗?
请问 MAX11300/01/11/12 几款器件有什么区别?
+
MAX11300GCM+: FAQ
+
MAX11301GCM+: FAQ
MAX11410: FAQ
+
MAX11410ATI+: FAQ
+
MAX11628EEE: FAQ
+
MAX11633EEG+: FAQ
+
MAX11644: FAQ
+
MAX11666AUB+T: FAQ
+
MAX11900: FAQ
+
MAX1230: FAQ
+
MAX1231AEEG+: FAQ
+
MAX1258: FAQ
+
MAX1270AEAI: FAQ
+
MAX1300: FAQ
+
MAX1300AEUG+: FAQ
+
MAX1301: FAQ
+
MAX13253ATB+: FAQ
+
MAX13256ATB+T: FAQ
+
MAX13487: FAQ
+
MAX13488: FAQ
+
MAX1383: FAQ
+
MAX1455: FAQ
+
MAX14571EUD/V+T: FAQ
+
MAX14588ETE+: FAQ
+
MAX14626ETT+: FAQ
+
MAX1464: FAQ
+
MAX14661: FAQ
+
MAX14691ATP+: FAQ
+
MAX1470: FAQ
+
MAX1470EUI+: FAQ
+
MAX14721ATP+T: FAQ
+
MAX14723ATP+: FAQ
+
MAX14777GTP+: FAQ
+
MAX14778: FAQ
+
MAX14802CCM+: FAQ
+
MAX14803: FAQ
+
MAX14808ETK+: FAQ
MAX14983E: FAQ
+
MAX14983EETJ+: FAQ
+
MAX15023: FAQ
+
MAX15026BATD+_T1: FAQ
+
MAX15026BETD+: FAQ
+
MAX15062AATA+: FAQ
+
MAX15062CATA+T: FAQ
+
MAX15068ATP+: FAQ
+
MAX15301: FAQ
+
MAX16029: FAQ
+
MAX16046: FAQ
+
MAX16126TCA/V+T: FAQ
+
MAX16141AAF/V+: FAQ
+
MAX1619: FAQ
+
MAX1645AEEI+: FAQ
+
MAX17612CATB+T: FAQ
+
MAX17624ATA+: FAQ
MAX17823AGCB/V+: FAQ
+
MAX17823AGCB/V+T: FAQ
+
MAX1920ETT+: FAQ
+
MAX19515: FAQ
+
MAX1968EUI: FAQ
+
MAX19692EXW: FAQ
+
MAX1969EUI+: FAQ
+
MAX19708: FAQ
MAX1978: FAQ
+
MAX1978ETM+: FAQ
+
MAX1978EVKIT: FAQ
+
MAX5033DASA: FAQ
+
MAX5043ETN+: FAQ
+
MAX5082: FAQ
MAX5113: FAQ
+
MAX5113GTJ+: FAQ
+
MAX5141: FAQ
+
MAX5184BEEG+: FAQ
+
MAX5304: FAQ
+
MAX5306EUE: FAQ
+
MAX5322: FAQ
+
MAX5386: FAQ
+
MAX5395LATA+T: FAQ
+
MAX5422: FAQ
+
MAX543: FAQ
+
MAX5535 12-BIT DAC: FAQ
+
MAX5719: FAQ
+
MAX5742AUB: FAQ
+
MAX5774: FAQ
+
MX7541AKP+: FAQ
Sigma -Delta ADC常见问题解答
[ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)
[ADI微博问答精选]PSPICE软件可以使用SPICE模型来进行仿真吗?
[ADI微博问答精选]有关Delta-Sigma的ADC 的问题
[征文原创] AD9957器件应用历程与总结
【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
了解高速 ADC的交流 特性
亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
关于7850模拟信号,数字信号之间的切换
变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标
在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答
基于 ADAS1000 系列的 12 导联 ECG 测量系统
如何使用ADI官网的spice模型进行仿真
常被忽略的九项ADC技术指标
心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(五)——如何保持电噪声的总和尽可能小,不致影响ECG诊断
心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(六)——教你如何防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响
心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(四)——如何才能达到ESD、环境和除颤器保护的要求
成功实现超低光信号转换的七个步骤
我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746
我心中的ADI年度贺岁片——AD7606-一款使用方便的双极性输入、同步采样ADC
我心中的ADI年度贺岁片——CCD信号处理器AD9949助我完成毕业设计
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:高速ADC的电源设计
揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
教程ADC架构II:逐次逼近型ADC
数字V-I转换器
数据转换器基本指南
新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
旋变数字转换器AD2S12xx 系列常见问题解答
本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI转换器,有眼部按摩仪相送哦!
模拟电子200问
演讲资料下载——高性能GSPS数据转换器改进雷达和EW架构
环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答
电容式传感器AD714X常见问题解答
硬件工程师的必杀技,你晓得不?(ZT)
精密信号调理研讨会问答精选
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
高速差分ADC驱动器设计指南
请问 MAX11300/01/11/12 几款器件有什么区别?
Revision
Creation Date
Revision Author
Select All
Current Revision
10 Feb 2026 12:20 PM
MSDAPI
5
Revision #5
10 Feb 2026 12:20 PM
MSDAPI
4
Revision #4
19 Dec 2023 3:01 PM
MSDAPI
3
Revision #3
19 Dec 2023 10:57 AM
MSDAPI
2
Revision #2
6 Dec 2023 12:49 PM
MSDAPI
1
Revision #1
20 Jun 2018 3:06 AM
MSDAPI
Compare Versions
View current version