文档 MAX11300可以构建DPST或SPDT开关吗?
  • 讨论
  • 问答
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 2014上半年ADI论坛热门技术分享帖
  • AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围
  • AD2S1200速度输出分辨率
  • AD2S80_SC1 SC2输入电压
  • AD2S83元件选择软件
  • AD5933评估板阻抗测量分辨率问题
  • AD7327驱动程序
  • ADC/DAC设计经典问答
  • ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数
  • ADI专家告诉你:增益规格为何如此不对称?
  • ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除
  • ADI专家谈为什么需要高速转换器转FPGA串行接口?
  • ADI公司的两线环路供电变送器解决方案
  • ADI公司解决方案通报—数模转换器IC
  • ADI数据转换器2014新品精彩盘点
  • ADI的压力变送器解决方案
  • +DS4404K: FAQ
  • +DS4424K: FAQ
  • +MAX1036: FAQ
  • +MAX1076ETC+T: FAQ
  • +MAX11045: FAQ
  • +MAX11046ETN+: FAQ
  • +MAX11101: FAQ
  • +MAX11105: FAQ
  • MAX11108: FAQ
  • +MAX11108AVB+: FAQ
  • +MAX11111ATB+: FAQ
  • +MAX11140: FAQ
  • +MAX11150: FAQ
  • +MAX11154: FAQ
  • +MAX11156ETC+: FAQ
  • +MAX11163ETB+: FAQ
  • +MAX11167ETC+: FAQ
  • +MAX11169EUB+: FAQ
  • +MAX11192: FAQ
  • +MAX11200EEE+: FAQ
  • +MAX11201: FAQ
  • +MAX11210: FAQ
  • +MAX11210EEE+: FAQ
  • +MAX11214EUG+: FAQ
  • +MAX11216: FAQ
  • +MAX11254ATJ+: FAQ
  • +MAX11259AWX+T: FAQ
  • +MAX11261ENX+: FAQ
  • +MAX11270EUG+: FAQ
  • -MAX11300: FAQ
    • MAX11300 DAC port 0 和 port19之间存在干扰,是否属实?
    • MAX11300 PIXI器件配置是易失还是非易失的?
    • MAX11300 PIXI技术支持电流环应用吗?
    • MAX11300 PIXI配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
    • MAX11300 SPI 通讯时,发送的第一个字节的最后一位是读写控制,请问该位为高时,是读操作还是写操作?
    • MAX11300使用外部电压基准有什么好处?
    • MAX11300内部DAC的最大采样率是多少?
    • MAX11300内部基准性能如何?
    • MAX11300内部是否可以实现滤波电路?
    • MAX11300可以构建DPST或SPDT开关吗?
    • MAX11300可以构建SPST开关吗?
    • MAX11300提供哪些ADC配置?
    • MAX11300是否可以并联多个DAC输出端口来增大电流驱动能力?
    • MAX11300每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
    • MAX11300电平转换器的传输延迟是多少?
    • MAX11300的ADC和DAC端口允许使用同一电压基准源吗?
    • MAX11300的ADC最大采样率是多少?
    • MAX11300的SPI端口支持菊链吗?
    • MAX11300的每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
    • MAX11300能够将端口配置为输出电压范围不同的DAC吗?
    • MAX11300能够支持的最大I/O电压是多少?
    • MAX11300配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
    • MAX11300配置中可以混合使用双极性和单极性DAC吗?
    • 可以级联MAX11300 PIXI SPI端口吗?
    • 如何使用MAX11300将双向5V信号的系统连接至3V信号的系统?
    • 如何使用MAX11300电平转换器连接LVTTL或CMOS I/O?
    • 如何利用MAX11300 PIXI技术监测电源?
    • 提供哪些MAX11300的参考设计?
    • 是否可以将MAX11300端口配置为I/O电压范围不同的ADC吗?
    • 每个MAX11300的DAC端口能够使用不同的电压基准源吗?
    • 能够利用MAX11300 PIXI器件实现放大功能吗?
    • 能够将MAX11300端口配置成输入量程不同的ADC吗?
    • 能够通过并联MAX11300的多个DAC输出端口来增大电流驱动能力吗?
    • 请问 MAX11300/01/11/12 几款器件有什么区别?
  • +MAX11300GCM+: FAQ
  • +MAX11301GCM+: FAQ
  • MAX11410: FAQ
  • +MAX11410ATI+: FAQ
  • +MAX11628EEE: FAQ
  • +MAX11633EEG+: FAQ
  • +MAX11644: FAQ
  • +MAX11666AUB+T: FAQ
  • +MAX11900: FAQ
  • +MAX1230: FAQ
  • +MAX1231AEEG+: FAQ
  • +MAX1258: FAQ
  • +MAX1270AEAI: FAQ
  • +MAX1300: FAQ
  • +MAX1300AEUG+: FAQ
  • +MAX1301: FAQ
  • +MAX13253ATB+: FAQ
  • +MAX13256ATB+T: FAQ
  • +MAX13487: FAQ
  • +MAX13488: FAQ
  • +MAX1383: FAQ
  • +MAX1455: FAQ
  • +MAX14571EUD/V+T: FAQ
  • +MAX14588ETE+: FAQ
  • +MAX14626ETT+: FAQ
  • +MAX1464: FAQ
  • +MAX14661: FAQ
  • +MAX14691ATP+: FAQ
  • +MAX1470: FAQ
  • +MAX1470EUI+: FAQ
  • +MAX14721ATP+T: FAQ
  • +MAX14723ATP+: FAQ
  • +MAX14777GTP+: FAQ
  • +MAX14778: FAQ
  • +MAX14802CCM+: FAQ
  • +MAX14803: FAQ
  • +MAX14808ETK+: FAQ
  • MAX14983E: FAQ
  • +MAX14983EETJ+: FAQ
  • +MAX15023: FAQ
  • +MAX15026BATD+_T1: FAQ
  • +MAX15026BETD+: FAQ
  • +MAX15062AATA+: FAQ
  • +MAX15062CATA+T: FAQ
  • +MAX15068ATP+: FAQ
  • +MAX15301: FAQ
  • +MAX16029: FAQ
  • +MAX16046: FAQ
  • +MAX16126TCA/V+T: FAQ
  • +MAX16141AAF/V+: FAQ
  • +MAX1619: FAQ
  • +MAX1645AEEI+: FAQ
  • +MAX17612CATB+T: FAQ
  • +MAX17624ATA+: FAQ
  • MAX17823AGCB/V+: FAQ
  • +MAX17823AGCB/V+T: FAQ
  • +MAX1920ETT+: FAQ
  • +MAX19515: FAQ
  • +MAX1968EUI: FAQ
  • +MAX19692EXW: FAQ
  • +MAX1969EUI+: FAQ
  • +MAX19708: FAQ
  • MAX1978: FAQ
  • +MAX1978ETM+: FAQ
  • +MAX1978EVKIT: FAQ
  • +MAX5033DASA: FAQ
  • +MAX5043ETN+: FAQ
  • +MAX5082: FAQ
  • MAX5113: FAQ
  • +MAX5113GTJ+: FAQ
  • +MAX5141: FAQ
  • +MAX5184BEEG+: FAQ
  • +MAX5304: FAQ
  • +MAX5306EUE: FAQ
  • +MAX5322: FAQ
  • +MAX5386: FAQ
  • +MAX5395LATA+T: FAQ
  • +MAX5422: FAQ
  • +MAX543: FAQ
  • +MAX5535 12-BIT DAC: FAQ
  • +MAX5719: FAQ
  • +MAX5742AUB: FAQ
  • +MAX5774: FAQ
  • +MX7541AKP+: FAQ
  • Sigma -Delta ADC常见问题解答
  • [ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)
  • [ADI微博问答精选]PSPICE软件可以使用SPICE模型来进行仿真吗?
  • [ADI微博问答精选]有关Delta-Sigma的ADC 的问题
  • [征文原创] AD9957器件应用历程与总结
  • 【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
  • 了解高速 ADC的交流 特性
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 关于7850模拟信号,数字信号之间的切换
  • 变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
  • 噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标
  • 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答
  • 基于 ADAS1000 系列的 12 导联 ECG 测量系统
  • 如何使用ADI官网的spice模型进行仿真
  • 常被忽略的九项ADC技术指标
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(五)——如何保持电噪声的总和尽可能小,不致影响ECG诊断
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(六)——教你如何防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(四)——如何才能达到ESD、环境和除颤器保护的要求
  • 成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746
  • 我心中的ADI年度贺岁片——AD7606-一款使用方便的双极性输入、同步采样ADC
  • 我心中的ADI年度贺岁片——CCD信号处理器AD9949助我完成毕业设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:高速ADC的电源设计
  • 揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
  • 教程ADC架构II:逐次逼近型ADC
  • 数字V-I转换器
  • 数据转换器基本指南
  • 新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
  • 旋变数字转换器AD2S12xx 系列常见问题解答
  • 本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI转换器,有眼部按摩仪相送哦!
  • 模拟电子200问
  • 演讲资料下载——高性能GSPS数据转换器改进雷达和EW架构
  • 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答
  • 电容式传感器AD714X常见问题解答
  • 硬件工程师的必杀技,你晓得不?(ZT)
  • 精密信号调理研讨会问答精选
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 高速差分ADC驱动器设计指南

MAX11300可以构建DPST或SPDT开关吗?

PIXI技术的灵活配置支持构建不同类型的开关。

构建DPST开关时,只需使用两个“模拟开关”配置,然后这两个开关共用一个GPI控制,使两个开关在相同逻辑门限切换。

构建SPDT开关时,只需使用两个“模拟开关配置”,其中每个开关的一个端子为“公共”端,然后这两个开关共用一个GPI控制,使两个开关在相同逻辑门限切换。

Tags: 000098985 MAX11300