如何使用ADI官网的spice模型进行仿真 by mu-zi
新建仿真模型需要lib和olb文件
1、首先从ADI官网下载SPICE模型,下载的文件为.cir文件。
2、运行PSpice Accessories 里的Model Editor,并用它打开AD8610.cir 文件
3、另存Cir 文件为AD8610.lib。
4、由PSPice Library 文件生成Capture Lib 文件(.olb)
File->Export to capture part library…
结束本步骤即可进行原理图绘制了
5、原理图绘制
绘制原理图的时候,应用的引脚一定要和 Cir 文件里的描述一直(和IC Datasheet 未必一致)。
6、关于第5步如果cir文件描述里没有相应的Node assignments的话就在model editor中执行File-Model Import Wizard-下一步-点击右侧的View Model Text即可浏览相关的引脚配置信息了!!!
7、仿真前添加库文件
在Capture中点击PSpice,然后通过 Simulation setting \ configuration file \ …添加.lib。!!注意 左侧Categary里面选择添加的是Libiary 而不是Stimulus;而且路径必须是英文