文档 变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
  • 讨论
  • 问答
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 2014上半年ADI论坛热门技术分享帖
  • AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围
  • AD2S1200速度输出分辨率
  • AD2S80_SC1 SC2输入电压
  • AD2S83元件选择软件
  • AD5933评估板阻抗测量分辨率问题
  • AD7327驱动程序
  • ADC/DAC设计经典问答
  • ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数
  • ADI专家告诉你:增益规格为何如此不对称?
  • ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除
  • ADI专家谈为什么需要高速转换器转FPGA串行接口?
  • ADI公司的两线环路供电变送器解决方案
  • ADI公司解决方案通报—数模转换器IC
  • ADI数据转换器2014新品精彩盘点
  • ADI的压力变送器解决方案
  • +DS4404K: FAQ
  • +DS4424K: FAQ
  • +MAX1036: FAQ
  • +MAX1076ETC+T: FAQ
  • +MAX11045: FAQ
  • +MAX11046ETN+: FAQ
  • +MAX11101: FAQ
  • +MAX11105: FAQ
  • MAX11108: FAQ
  • +MAX11108AVB+: FAQ
  • +MAX11111ATB+: FAQ
  • +MAX11140: FAQ
  • +MAX11150: FAQ
  • +MAX11154: FAQ
  • +MAX11156ETC+: FAQ
  • +MAX11163ETB+: FAQ
  • +MAX11167ETC+: FAQ
  • +MAX11169EUB+: FAQ
  • +MAX11192: FAQ
  • +MAX11200EEE+: FAQ
  • +MAX11201: FAQ
  • +MAX11210: FAQ
  • +MAX11210EEE+: FAQ
  • +MAX11214EUG+: FAQ
  • +MAX11216: FAQ
  • +MAX11254ATJ+: FAQ
  • +MAX11259AWX+T: FAQ
  • +MAX11261ENX+: FAQ
  • +MAX11270EUG+: FAQ
  • +MAX11300: FAQ
  • +MAX11300GCM+: FAQ
  • +MAX11301GCM+: FAQ
  • MAX11410: FAQ
  • +MAX11410ATI+: FAQ
  • +MAX11628EEE: FAQ
  • +MAX11633EEG+: FAQ
  • +MAX11644: FAQ
  • +MAX11666AUB+T: FAQ
  • +MAX11900: FAQ
  • +MAX1230: FAQ
  • +MAX1231AEEG+: FAQ
  • +MAX1258: FAQ
  • +MAX1270AEAI: FAQ
  • +MAX1300: FAQ
  • +MAX1300AEUG+: FAQ
  • +MAX1301: FAQ
  • +MAX13253ATB+: FAQ
  • +MAX13256ATB+T: FAQ
  • +MAX13487: FAQ
  • +MAX13488: FAQ
  • +MAX1383: FAQ
  • +MAX1455: FAQ
  • +MAX14571EUD/V+T: FAQ
  • +MAX14588ETE+: FAQ
  • +MAX14626ETT+: FAQ
  • +MAX1464: FAQ
  • +MAX14661: FAQ
  • +MAX14691ATP+: FAQ
  • +MAX1470: FAQ
  • +MAX1470EUI+: FAQ
  • +MAX14721ATP+T: FAQ
  • +MAX14723ATP+: FAQ
  • +MAX14777GTP+: FAQ
  • +MAX14778: FAQ
  • +MAX14802CCM+: FAQ
  • +MAX14803: FAQ
  • +MAX14808ETK+: FAQ
  • MAX14983E: FAQ
  • +MAX14983EETJ+: FAQ
  • +MAX15023: FAQ
  • +MAX15026BATD+_T1: FAQ
  • +MAX15026BETD+: FAQ
  • +MAX15062AATA+: FAQ
  • +MAX15062CATA+T: FAQ
  • +MAX15068ATP+: FAQ
  • +MAX15301: FAQ
  • +MAX16029: FAQ
  • +MAX16046: FAQ
  • +MAX16126TCA/V+T: FAQ
  • +MAX16141AAF/V+: FAQ
  • +MAX1619: FAQ
  • +MAX1645AEEI+: FAQ
  • +MAX17612CATB+T: FAQ
  • +MAX17624ATA+: FAQ
  • MAX17823AGCB/V+: FAQ
  • +MAX17823AGCB/V+T: FAQ
  • +MAX1920ETT+: FAQ
  • +MAX19515: FAQ
  • +MAX1968EUI: FAQ
  • +MAX19692EXW: FAQ
  • +MAX1969EUI+: FAQ
  • +MAX19708: FAQ
  • MAX1978: FAQ
  • +MAX1978ETM+: FAQ
  • +MAX1978EVKIT: FAQ
  • +MAX5033DASA: FAQ
  • +MAX5043ETN+: FAQ
  • +MAX5082: FAQ
  • MAX5113: FAQ
  • +MAX5113GTJ+: FAQ
  • +MAX5141: FAQ
  • +MAX5184BEEG+: FAQ
  • +MAX5304: FAQ
  • +MAX5306EUE: FAQ
  • +MAX5322: FAQ
  • +MAX5386: FAQ
  • +MAX5395LATA+T: FAQ
  • +MAX5422: FAQ
  • +MAX543: FAQ
  • +MAX5535 12-BIT DAC: FAQ
  • +MAX5719: FAQ
  • +MAX5742AUB: FAQ
  • +MAX5774: FAQ
  • +MX7541AKP+: FAQ
  • Sigma -Delta ADC常见问题解答
  • [ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)
  • [ADI微博问答精选]PSPICE软件可以使用SPICE模型来进行仿真吗?
  • [ADI微博问答精选]有关Delta-Sigma的ADC 的问题
  • [征文原创] AD9957器件应用历程与总结
  • 【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
  • 了解高速 ADC的交流 特性
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 关于7850模拟信号,数字信号之间的切换
  • 变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
  • 噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标
  • 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答
  • 基于 ADAS1000 系列的 12 导联 ECG 测量系统
  • 如何使用ADI官网的spice模型进行仿真
  • 常被忽略的九项ADC技术指标
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(五)——如何保持电噪声的总和尽可能小,不致影响ECG诊断
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(六)——教你如何防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(四)——如何才能达到ESD、环境和除颤器保护的要求
  • 成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746
  • 我心中的ADI年度贺岁片——AD7606-一款使用方便的双极性输入、同步采样ADC
  • 我心中的ADI年度贺岁片——CCD信号处理器AD9949助我完成毕业设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:高速ADC的电源设计
  • 揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
  • 教程ADC架构II:逐次逼近型ADC
  • 数字V-I转换器
  • 数据转换器基本指南
  • 新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
  • 旋变数字转换器AD2S12xx 系列常见问题解答
  • 本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI转换器,有眼部按摩仪相送哦!
  • 模拟电子200问
  • 演讲资料下载——高性能GSPS数据转换器改进雷达和EW架构
  • 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答
  • 电容式传感器AD714X常见问题解答
  • 硬件工程师的必杀技,你晓得不?(ZT)
  • 精密信号调理研讨会问答精选
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 高速差分ADC驱动器设计指南

变送器AD5412/22/10/20常见问题解答

变送器AD5412/22/10/20常见问题解答 by adiadmin

ADI中国技术支持团队精心整理了有关变送器AD5412/22/10/20的常见问题解答文档。想了解ADI专家们是如何解答以下常见问题吗?赶快下载文档吧!

 

问题1: AD5420的PIN 1、4、5、12、11均为GND,数字地和模拟地应该怎么区分?

问题2: AD5420的评估板中的R27电阻的作用?

问题3: AD5422的EPAD脚如何处理,与什么连接呢

问题4:在使用AD5422的过程中,选择0-5V输出范围,code=0000时,输出为0.027V;code=FFFF时,输出为5.89V?

问题5: AD5422的数据手册上显示使用外接Rset电阻精度会更高,那么Rset的精度和温漂应该如何选取;同样的使用外接的referernce也能提高精度,那么reference如何选取

问题6: AD5422的内部Rset电阻的温漂是多少

问题7:是否有AD5410/20/12/22的示例代码

问题8: AD5420输出接1KΩ的负载,code=0000输出为3.98mA ,code=7fff输出为11.92mA,code=FFFF输出为14.07mA,为何FFFF时不正确?

问题9:是否有针对AD5410/20/12/22的4-20mA变送器完整的隔离方案?

问题10: AD5410/20/12/22都是单通道输出的芯片,是否有多通道的芯片?

问题11: AD5410/20/12/22与AD420的区别?

 

如果您还有关于变送器AD5412/22/10/20的疑难问题,请在这儿(http://ezchina.analog.com/post!input.jspa?container=2003&containerType=14)告诉我们吧!

 

 

3426.attachment.pdf

RE: 变送器AD5412/22/10/20常见问题解答 by adiadmin:

产品简介

 

AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。输出电流范围可编程设置为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者超量程的0 mA至24 mA。此产品可以将HART信号耦合到AD5412/AD5422的电流输出上。电压输出由一个独立引脚提供,该引脚可配置成提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V输出范围;所有范围均提供10%的超量程。模拟输出有短路和开路保护,可驱动1 μF的容性负载。该器件的AVDD工作电压范围是10.8 V至40 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.5 V。灵活的串行接口为SPI和MICROWIRE兼容型,可以采用三线式模式工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。器件还包括上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还含有一个异步清零引脚(CLEAR),它可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或将输出设置为选定电流范围的低端。在电流模式和电压模式下,总输出误差典型值均为±0.01%。

AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至24mA的超量程。输出具有开路保护功能,可以驱动1H的电感负载。这款器件采用10.8 V至40V(AD5410/AD5420AREZ)或10.8V至60V(AD5410/AD5420ACPZ)电源供电。输出回路为0 V至AVDD –2.5 V。灵活的串口为SPI和MICROWIRE兼容接口,可在三线制模式下工作,以将隔离应用所需的数字隔离电路降至最少。这款器件还包含确保器件在已知状态下上电的上电复位功能,以及将输出设定为所选电流范围低端的异步清零(CLEAR)引脚。总输出误差典型值为±0.01% FSR。

AD5412

产品详情、技术参考文档、参考设计、样片申请及购买:

https://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5412/products/product.html

搜索相关AD5412的论坛内容:

http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD5412

AD5422

产品详情、技术参考文档、参考设计、样片申请及购买:

https://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5422/products/product.html

搜索相关AD5422的论坛内容:

http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD5422

AD5410

产品详情、技术参考文档、参考设计、样片申请及购买:

https://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5410/products/product.html

搜索相关AD5422的论坛内容:

http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ad5410

AD5420

产品详情、技术参考文档、参考设计、样片申请及购买:

https://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5420/products/product.html

搜索相关AD5422的论坛内容:

http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ad5422

Tags: ad5422 4-20mA Current Loop D/A Converters ad5410 ad5412 Precision D/A Converters ad5420 Show More