文档 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答
  • 讨论
  • 问答
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 2014上半年ADI论坛热门技术分享帖
  • AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围
  • AD2S1200速度输出分辨率
  • AD2S80_SC1 SC2输入电压
  • AD2S83元件选择软件
  • AD5933评估板阻抗测量分辨率问题
  • AD7327驱动程序
  • ADC/DAC设计经典问答
  • ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数
  • ADI专家告诉你:增益规格为何如此不对称?
  • ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除
  • ADI专家谈为什么需要高速转换器转FPGA串行接口?
  • ADI公司的两线环路供电变送器解决方案
  • ADI公司解决方案通报—数模转换器IC
  • ADI数据转换器2014新品精彩盘点
  • ADI的压力变送器解决方案
  • +DS4404K: FAQ
  • +DS4424K: FAQ
  • +MAX1036: FAQ
  • +MAX1076ETC+T: FAQ
  • +MAX11045: FAQ
  • +MAX11046ETN+: FAQ
  • +MAX11101: FAQ
  • +MAX11105: FAQ
  • MAX11108: FAQ
  • +MAX11108AVB+: FAQ
  • +MAX11111ATB+: FAQ
  • +MAX11140: FAQ
  • +MAX11150: FAQ
  • +MAX11154: FAQ
  • +MAX11156ETC+: FAQ
  • +MAX11163ETB+: FAQ
  • +MAX11167ETC+: FAQ
  • +MAX11169EUB+: FAQ
  • +MAX11192: FAQ
  • +MAX11200EEE+: FAQ
  • +MAX11201: FAQ
  • +MAX11210: FAQ
  • +MAX11210EEE+: FAQ
  • +MAX11214EUG+: FAQ
  • +MAX11216: FAQ
  • +MAX11254ATJ+: FAQ
  • +MAX11259AWX+T: FAQ
  • +MAX11261ENX+: FAQ
  • +MAX11270EUG+: FAQ
  • +MAX11300: FAQ
  • +MAX11300GCM+: FAQ
  • +MAX11301GCM+: FAQ
  • MAX11410: FAQ
  • +MAX11410ATI+: FAQ
  • +MAX11628EEE: FAQ
  • +MAX11633EEG+: FAQ
  • +MAX11644: FAQ
  • +MAX11666AUB+T: FAQ
  • +MAX11900: FAQ
  • +MAX1230: FAQ
  • +MAX1231AEEG+: FAQ
  • +MAX1258: FAQ
  • +MAX1270AEAI: FAQ
  • +MAX1300: FAQ
  • +MAX1300AEUG+: FAQ
  • +MAX1301: FAQ
  • +MAX13253ATB+: FAQ
  • +MAX13256ATB+T: FAQ
  • +MAX13487: FAQ
  • +MAX13488: FAQ
  • +MAX1383: FAQ
  • +MAX1455: FAQ
  • +MAX14571EUD/V+T: FAQ
  • +MAX14588ETE+: FAQ
  • +MAX14626ETT+: FAQ
  • +MAX1464: FAQ
  • +MAX14661: FAQ
  • +MAX14691ATP+: FAQ
  • +MAX1470: FAQ
  • +MAX1470EUI+: FAQ
  • +MAX14721ATP+T: FAQ
  • +MAX14723ATP+: FAQ
  • +MAX14777GTP+: FAQ
  • +MAX14778: FAQ
  • +MAX14802CCM+: FAQ
  • +MAX14803: FAQ
  • +MAX14808ETK+: FAQ
  • MAX14983E: FAQ
  • +MAX14983EETJ+: FAQ
  • +MAX15023: FAQ
  • +MAX15026BATD+_T1: FAQ
  • +MAX15026BETD+: FAQ
  • +MAX15062AATA+: FAQ
  • +MAX15062CATA+T: FAQ
  • +MAX15068ATP+: FAQ
  • +MAX15301: FAQ
  • +MAX16029: FAQ
  • +MAX16046: FAQ
  • +MAX16126TCA/V+T: FAQ
  • +MAX16141AAF/V+: FAQ
  • +MAX1619: FAQ
  • +MAX1645AEEI+: FAQ
  • +MAX17612CATB+T: FAQ
  • +MAX17624ATA+: FAQ
  • MAX17823AGCB/V+: FAQ
  • +MAX17823AGCB/V+T: FAQ
  • +MAX1920ETT+: FAQ
  • +MAX19515: FAQ
  • +MAX1968EUI: FAQ
  • +MAX19692EXW: FAQ
  • +MAX1969EUI+: FAQ
  • +MAX19708: FAQ
  • MAX1978: FAQ
  • +MAX1978ETM+: FAQ
  • +MAX1978EVKIT: FAQ
  • +MAX5033DASA: FAQ
  • +MAX5043ETN+: FAQ
  • +MAX5082: FAQ
  • MAX5113: FAQ
  • +MAX5113GTJ+: FAQ
  • +MAX5141: FAQ
  • +MAX5184BEEG+: FAQ
  • +MAX5304: FAQ
  • +MAX5306EUE: FAQ
  • +MAX5322: FAQ
  • +MAX5386: FAQ
  • +MAX5395LATA+T: FAQ
  • +MAX5422: FAQ
  • +MAX543: FAQ
  • +MAX5535 12-BIT DAC: FAQ
  • +MAX5719: FAQ
  • +MAX5742AUB: FAQ
  • +MAX5774: FAQ
  • +MX7541AKP+: FAQ
  • Sigma -Delta ADC常见问题解答
  • [ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)
  • [ADI微博问答精选]PSPICE软件可以使用SPICE模型来进行仿真吗?
  • [ADI微博问答精选]有关Delta-Sigma的ADC 的问题
  • [征文原创] AD9957器件应用历程与总结
  • 【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
  • 了解高速 ADC的交流 特性
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 关于7850模拟信号,数字信号之间的切换
  • 变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
  • 噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标
  • 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答
  • 基于 ADAS1000 系列的 12 导联 ECG 测量系统
  • 如何使用ADI官网的spice模型进行仿真
  • 常被忽略的九项ADC技术指标
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(五)——如何保持电噪声的总和尽可能小,不致影响ECG诊断
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(六)——教你如何防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(四)——如何才能达到ESD、环境和除颤器保护的要求
  • 成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746
  • 我心中的ADI年度贺岁片——AD7606-一款使用方便的双极性输入、同步采样ADC
  • 我心中的ADI年度贺岁片——CCD信号处理器AD9949助我完成毕业设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:高速ADC的电源设计
  • 揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
  • 教程ADC架构II:逐次逼近型ADC
  • 数字V-I转换器
  • 数据转换器基本指南
  • 新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
  • 旋变数字转换器AD2S12xx 系列常见问题解答
  • 本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI转换器,有眼部按摩仪相送哦!
  • 模拟电子200问
  • 演讲资料下载——高性能GSPS数据转换器改进雷达和EW架构
  • 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答
  • 电容式传感器AD714X常见问题解答
  • 硬件工程师的必杀技,你晓得不?(ZT)
  • 精密信号调理研讨会问答精选
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 高速差分ADC驱动器设计指南

环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答

Loop Powered Transmitter AD421/AD5421 FAQ by adiadmin

The ADI China Technical Support team has carefully compiled the FAQ documentation for the transmitter AD5412/22/10/20 . Want to know how ADI experts answer the following frequently asked questions? Download the document now!

 

Question 1 : Is the circuit of the current loop necessary to be separated from the AD421 or AD5421 ?

Question 2 : The FET tubes provided in the data sheet are difficult to buy. Is there any other alternative ?

Question 3 : How can I control the programming of the AD421 and AD5421 through a microcontroller ?

Question 4 : Why does the current output of the AD421 not match the value I programmed?

Question 5 : If I want the AD421 to supply more than 20mA , can it?

Question 6 : When the AD421 or AD5421 supplies power to other devices, why does the loop current become inaccurate?

Question 7 : How to build a current source with the AD421 ?

Question 8 : How should the FET pin be connected to the AD421 ?

Question 9 : Why is the DN2540 vulnerable to damage?

Question 10 : The current on the current loop, at 7-20 mA , the measured data is basically the same as the set value. However , the error is very large below 7 mA , and the actual measurement is 6.5 mA at the output of 5 mA . why?

Question 11 : Can I use one power supply to provide loop power to two AD421s ?

问题12:采用下面的电路图,这里光耦型号为4N28,发现当上拉电阻为4.7k 时输出电流不正确,而当上拉电阻为10k时,输出电流正确。为什么?

问题13:AD421 评估板原理图中,28F0195-100 是用于EMI 抑制的,是否有其他替代器件推荐?

问题14:ADI公司还推出可以替代AD421或者与其类似的产品么?

问题15:AD421与AD5421的区别?

问题16:如果环路供电的系统中,外围器件的功耗需求会大于3.25mA/3.15mA,是否有什么方法来解决二者之间矛盾?

问题17:如何确定环路供电的传输电缆长度?

问题18:为何芯片有时发热比较厉害,芯片功耗与芯片的工作电压、电流以及温度间有什么关系?

问题19:使用万用表测量电流值正确,而使用示波器时测量的电流值不准确?

问题20:AD5421无CS引脚,是否可以使用SYNC当做CS管脚使用?

如果您还有关于变送器AD5412/22/10/20的疑难问题,请在这儿

(http://ezchina.analog.com/post!input.jspa?container=2003&containerType=14)告诉我们吧!

 

5670.attachment.pdf

RE: 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答 by adiadmin:

产品简介

 

AD421是ADI公司推出的一种单片高性能数模转换器(DAC) 。它由电流环路供电,16位数字信号串行输入,4~20 mA电流输出,完全符合设计智能变送器的工业控制标准信号输出要求,可实现远程智能工业控制。它内部含有电压调整器,可提供+5V,+3.3V或+3V输出电压,可为其自身或其他电路使用。AD421采用ΣΔDAC结构,保证16位的分辨率和单调性,其积分线性误差为±0.001%,增益误差为±0.2%。AD421支持HART通信协议。标准三线串行接口可在10 Mbit/s下运行,便于与微处理器或微控制器相连。

AD5421是AD421的升级版本,也是一款完整的环路供电型4 mA-20 mA数模转换器(DAC),专为满足工业控制领域智能变送器制造商的需求而设计。相比AD421,其拥有更好的精度、温度范围以及工作电压范围。AD5421内置一路稳压输出,用于为自身及变送器中的其它器件供电。此调节器提供1.8 V至12 V的调节输出电压。该器件还内置1.22 V和2.5 V基准电压源,因而不需要分立调节器和基准电压源。AD5421可以结合标准HART® FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以30 MHz速率工作,并且允许通过一个SPI兼容型三线式接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。AD5421保证16-bit单调性。典型条件下,积分非线性为0.0015%,失调误差为0.0012%,增益误差为0.0006%。

AD421

产品详情、技术参考文档、参考设计、样片申请及购买:

https://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad421/products/product.html

Search related forums for AD421 :

Http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ad421

AD5421

Product details, technical reference documents, reference designs, sample applications and purchases:

https://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5421/products/product.html

Search related forums for AD5421 :

Http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ad5421

Tags: 4-20mA Current Loop D/A Converters ad5421 Precision D/A Converters ad421