我在做一个项目,本来看手册该芯片在2kSPS的情况下, 噪声只有1.87uV,但是我现在采集到的数据有9位已经被完全噪声淹没,折合噪声148uV。
我电源最外层使用12V供电,通过LM2840降为6V,再经过TPS7A49降为5V给AD7779供电。
基准电压采用ADR4525由5V降为2.5V。
数字模拟部分隔离较为良好,采用电源端单点接地。
我设计电路时候犯了个错误,DRDY没有连接到FPGA上,现在通过飞线连接了,有没有办法不用DRDY,也保证数据不会被覆盖。
我在做一个项目,本来看手册该芯片在2kSPS的情况下, 噪声只有1.87uV,但是我现在采集到的数据有9位已经被完全噪声淹没,折合噪声148uV。
我电源最外层使用12V供电,通过LM2840降为6V,再经过TPS7A49降为5V给AD7779供电。
基准电压采用ADR4525由5V降为2.5V。
数字模拟部分隔离较为良好,采用电源端单点接地。
我设计电路时候犯了个错误,DRDY没有连接到FPGA上,现在通过飞线连接了,有没有办法不用DRDY,也保证数据不会被覆盖。
1. 手册测试得到的噪声数据是在AD7779正负输入端同时短接到VREF/2时,测试得到的。不知道你的信号自身噪声是多少。
2. 读取数据时DRDY是必须要用的信号。
找到噪声来源了,我输入的信号中包含了VCOM的输出,噪声来源于那里,将输入负引脚也接成VCOM相减后就没有噪声了,谢谢您的解答。