我看不懂为啥这样设计
请参考一下利用chopping,消除offset的文章。
Hi Steven,
检索到论坛一个帖子
问题:什么是CHOP模式,它有什么作用?
答案:CHOP模式主要是用来去除ADC的偏移误差,包括在温度变化情况下和电源电压变化的情况下产生的任何偏移误差,同时也能去除一些低频的噪声。CHOP的实现方法是不停的交换ADC差分输入的两端,然后把没交换前的结果和交换后的测量结果进行平均,就可以得到去掉偏移误差的结果。但是请注意,使用CHOP模式以后,ADC的数据输出速率在相同滤波器参数设置的时候会不同。具体请参见数据手册。
要了解更多的关于CHOPPING的工作原理和注意事项,请参见ADI网站上的应用笔记AN-609 “Chopping on Σ-Δ ADCs”。
又检索了下AN609,只有E文的
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-609.pdf