Post Go back to editing

AD7768-4控制方式切换问题

你好,请问AD7768-4能不能在初上电的时候使用SPI控制方式,即PIN/SPI引脚拉高,通过SPI通讯向AD7768-4写入增益误差及失调误差参数,下入后将PIN/SPI引脚接地,切换到引脚控制方式,之后控制方式一直保持引脚控制方式进行模拟信号的转换。

     此过程中,其他引脚都按照引脚控制方式进行配置,只切换PIN/SPI引脚高低电平能否实现控制方式的切换?请专家们给出意见 和建议,万分感谢。