你好 ,ADI专家。
有个问题求助一下,最近在用AD9627,但是它的SPI模式始终无法写入寄存器数据,但是SPI可以正确读出相关寄存器的默认值。 SPI接口是用FPGA来做的。也是就是AD9627只能读出寄存器数据,无法写入寄存器。
而且用示波器测量了SPI的三根信号线,时序是满足datasheet要求的。
不知道这是什么原因?
你好 ,ADI专家。
有个问题求助一下,最近在用AD9627,但是它的SPI模式始终无法写入寄存器数据,但是SPI可以正确读出相关寄存器的默认值。 SPI接口是用FPGA来做的。也是就是AD9627只能读出寄存器数据,无法写入寄存器。
而且用示波器测量了SPI的三根信号线,时序是满足datasheet要求的。
不知道这是什么原因?
@mike, 感谢您的回复。
对于AD9627,我不希望采用流处理模式,紫色确实就是使能信号,最早的测试中,使能信号是只有再读写寄存器时才拉低的,其余时间拉高,相关的波形没有上传,因为读取寄存器仍然只能读出默认值(也就意味着寄存器不能成功写入)。后来使能信号一直被拉低,只是为了做各种尝试。AN-877我又看了一遍,除非采用流处理模式,否则使能信号不能一直拉低。后续我会将使能信号重新控制。
0x08-0x18寄存器的配置需要额外写操作,这一点我确实没有注意到。近期我也会马上做尝试。
以上两点,等我有了更新,会及时反馈到这里。
再次表示感谢。
0x0D寄存器成功写入数据0x07,这里只上传了chipscope抓取的波形。因此第二个步骤往0xFF写入 0x01数据很关键。
0x0D寄存器成功写入数据0x07,这里只上传了chipscope抓取的波形。因此第二个步骤往0xFF写入 0x01数据很关键。