AD7674芯片使用外部基准电压,在ADC工作的时候基准电压对地值会被拉低,ADC不工作的时候恢复正常。ADC摘掉基准电压也恢复正常。
基准电压芯片位REF02,推测它的带载能力不够,在后面加了电压跟随电路。加入电压跟随电路后,基准电压正常工作,跟随电路输出电压会被拉低。
请问如何解决?
1. 可以看一下原理图吗?
2. 参考电平拉低时,有示波器的波形看一下吗?
3. AD7674芯片从ADI 官方代理处购买的吗?有多少片AD7674有这种问题?如果只测了一片有问题,还有富余的有同样问题吗?
您好:
关于您的提问做出以下回复:
1、下图为参考电压源的原理图,其中U01使用了REF02芯片,6管脚引出5V参考电压,作为ADC的基准电压RTH1。在发现电压下拉问题后,在RTH1后接入了简单的电压跟随电路,使用的双运放芯片为LF412CN。
下图为ADC的应用原理图,37管脚直接接入5V电压作为基准电压。
2、由于目前我在出差,所以示波器波形暂时无法提供,非常抱歉。简单描述电压下拉情况是:ADC工作时,5V的基准电压被拉到约2.5V,ADC不工作,5V基准电压恢复正常。
3、AD7674芯片购买渠道正常,我测过的5块芯片都出现了这样的问题。
另外
1、我使用EPM240控制AD7674芯片18位并行输出。
2、AD7674 的OVDD和DVDD的供电是同时供电,但我考虑芯片可能存在供电顺序问题,请问您有没有较好的办法可以检测芯片的供电顺序的?
非常感谢!
期待您的回复。
|
中文技术支持
Re: AD7674基准电压相关问题
created by StevenX in 数据转换器专区 - 查看全部讨论
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
PDBUF, When high, buffer is switched off。 有没有关掉REF Buffer ?