Post Go back to editing

AD9777输出波形问题

您好,我最近一直在调一片9777。用FPGA控制9777,并送入数据。

1.根据手册上寄存器配置表格,我对寄存器配置如下。h

01h:8'h01;

02h:8'h20;

其余寄存器里都是00。

也就是说,dataclk加强输出,一倍内插,无调制,pll禁用。双端口。

2.然后我用FPGA对DA进行spi配置,以及10位数据的传输,port1路输入正弦波,port2路全部置1.数据传输速率80MHZ,正弦的数据波形是10MHZ,给DA的工作时钟是80MHZ。

结果是,出来的波形特别小,而且特别不好,基本可以视为无输出。

我对spi配置应该是成功的,因为,当我,改变内插倍数的时候,fda满足fdata*内插倍数的关系的。

另,想问问,AD9777的芯片手册的问题。

1.AD9777有几个版本的手册?为什么有一版AD9777*.还有一版AD9777。两版关于寄存器03h的bit7位,描述不同。

2.关于02寄存器bit3位的描述,都没有。。

还请多多指点迷津。。。

调了一周了,问题还是比较多的。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.