请教AD2S1210 解码问题!!!

最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道旋变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下

问题描述:

1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗机和精机进行解码,发现在一些特定位置的时候粗机解码出来的数据存在跳变,分辨率是12位,跳变现象是粗机第高5位和高6位出现00到11 或者 11 到00 的跳变 ,导致测试角度存在很大的偏差 ,在此期间 实际位置角度一直保持稳定不变


0011 0010 0000


0011 1010 0000


0011 0010 0000


0011 1101 1111


0011 1101 1111


0011 1010 0000


0011 0010 0000


0011 0010 0000


0011 0010 0000


0011 1101 1111


0011 1101 1111

采集的转换后的角度输出曲线如下:

2、 只有在小部分位置会出现跳码的现在,大部分位置解码都是正常的,输出很平稳

3、将粗机和精机的信号对调,发现还是原来出现问题的那一路AD2S1210的解码数据不正常

4、换一个新的旋变之后粗机通道问题还是一样的存在

5、使用示波器测试AD2S1210的输入信号基本都满足手册要求,粗机通道和精机通道的两路AD2S1210的电路配置完全相同

麻烦各位专家帮忙看下,最近一直折腾这问题,谢谢!!!