Post Go back to editing

AD9923A中,寄存器的设置问题

我们设计中采用的是SONY ICX205AL这款CCD,驱动芯片是AD9923A,由于CCD专用驱动芯片的理解不够,对很多寄存器的配置十分模糊,在贵官网上下载到AD9923A配置ICX274的参考历程,有一定的帮助作用,但是对于以下的问题并没有找到答案,希望得到贵公司的帮助与解答。邮箱929517359@qq.com  联系电话:15191431548.

1、手册P18页中,关于水平消隐脉冲的解释不清楚,不明白PBLK的作用,请详细解释PBLK的原理及作用。

参考ADI公司提供的274CCD的参考例程,对PBLK的起始和结束位置有什么特殊要求,应该如何设置?

2、手册P36页中,VSG图像寄存器中SG图样0到图样7与手册P40VSG1~VSG8是如何对应的,还有VSG掩蔽是使VSG信号输出变为0吗?

参考ADI公司提供的274CCD的参考例程,下图是ICX274的启动周期时序图,关于其中三电平跳变位置有很大的疑问,与例程中寄存器的配置有很大的出入,例程中跳变位置只有图样0,跳变位置11100.跳变位置21250。与下图所需的VSG信号跳变位置相差太多,请解释。

CCD274例程中提供的关于SG图样寄存器的配置:

050 00000ff

051 09c444c

052 3ffffff

053 3ffffff

054 3ffffff

055 3ffffff

056 3ffffff

057 3ffffff

058 3ffffff


3、手册P81页中,垂直序列寄存器,地址01,关于XV1~XV13信号的第一极性和第二极性的意义,二者有什么联系?

4、手册P44页,关于SUBCK的三电平输出。VSUBSUBCK如何产生CCD所需的SUB信号?下图是参考274画的驱动CCD_SUB的电路,请解释VSUBSUBCK如何产生CCD所需要的SUB信号的。


5、手册P68页,AFE寄存器,地址00,数据位[1511]XSUBCNT_MUX如何设置,请解释其功能与作用。

6、手册P69页,AFE寄存器,地址01,数据位[3]TEST如何设置?

7、手册P71页,时序内核寄存器,地址35,数据位[0]H1H2RETIME对该寄存器的使用不明确,请解释。

Parents Reply Children
No Data