目标:若采用STM32作为主控来实现,外置的AD芯片采集能达到1MHz中的模拟信号。
AD芯片要求:
1.AD芯片能够采集正负电压;
2.AD芯片支持至少14位输出;
3.AD芯片支持双通道信号输入输出;
其中,因为采样信号为1MHz时,那么尽量使主控提供到4MHz的采样频率,故主控也可选择;
请问:1. 能满足上述要求的AD有哪款呢?
2.当采样频率需要达到4MHz时,那么以哪种方式来传输AD与主控之间的采样数据?
(如STM32F429主控主频为180MHz,但是其中使用的SPI的sclk最高才能支持22.5MHz,那么当使用16位AD芯片时,那么主控为AD提供的理论采样频率为22.5/16=1.4MHz,所以采样频率也达不到4MHz,故需不需要换主控呢?)