Post Go back to editing

AD73360L多通道采集串扰问题

我现在使用AD73360L采集1路振动和4路声音信号,采用的单端交流耦合的方式,按照datasheet上提供的参考电路设计,现在遇到2个问题想请教:

     Q1:各通道增益都设置为0,将所有信号都接上,其中通道2采集的信号比其他通道明显大很多,100倍以上,但是通过示波器看到各个通道的信号大小几乎一致。@

      Q2:只接其中1个通道,在各个通道上采集到的信号都大小相差不多,同样在示波器上的各通道的VINP上只有接了信号的引脚上有波形,其他通道VINP和所有的VINN上都没有明显信号波形。

         不知道是什么原因造成现在现象?麻烦各位帮忙分析一下,谢谢!

  • 您好,感谢对ADI的关注。

    AD73360通道间的串扰在-83dB.这个很低的串扰不会引起您说的现象。

    从您的原理图看,数字地和模拟地是在一起的,您可以量一下地噪声是不是比较大。所有的通道都是和REFOUT做伪差分的组合,您需要看一下REFOUT的输出波形是否干净。

  • 你好,设计中数字地和模拟地之间是通过磁珠隔离的,所有通道的VinN引脚(和REFOUT连接在一起)通过示波器测量没有反应,除了连接了传感器的通道,其他通道的VINP引脚也没有反应,而且空接通道上采集出来的信号与正常连接传感器通道上信号采集到的信号幅值几乎一样,只是偏移不同,

          还有一个现象,接同样的传感器,通道2比通道3/4/5采集到的幅值大很多,同时通道2对通道3/4/5有影响,但是通道3/4/5对通道2没有影响。

    上图接2通道,其中蓝色为2通道,红黑绿分别为3/4/5通道,明显看出1通道采集到的幅值大很多且对其他通道有很大影响

    上图左边接2、3通道,右边只接3通道,说明2通道对其他通道有影响,而其他通道对2通道影响很小

    接2通道时,示波器测到的VINP2和VINP3引脚上的波形,黄色为VINP2,绿色为VINP3。其他如VINP4,VINP5以及REFOUT波形如绿色一致

  • 说明这个问题是存在的。还有AD73360和AD73360L有什么区别呢?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.