下面是AD7492测试的时候,采样频率为100KHZ,我们测量的是频率10Khz的一些信号,示波器上能够看出来,模拟量是没有噪声的,但是用AD7492采样的时候,下面图上是我们约40ms的时候我们的信号,但是出现了一些毛刺,也就是噪声,怎么样能解决这些问题。
AD7492
在芯片供电电源上加1uF和2.2uFD 电容试一试。
这些都已经加过了,我们在做振动信号测试的试验,信号的频率约10khz,示波器上显示都没有噪声,但是AD7492处理后就有,你说的我都按照加过了啊