我在使用AD7492芯片,这个芯片的11引脚PS/FS部分休眠和完全休眠引脚,高电平的时候是部分休眠,低电平的时候是完全休眠,我想问一下,能否不让处于休眠模式,是不是悬空的时候就可以不让处于休眠模式吗?
我在使用AD7492芯片,这个芯片的11引脚PS/FS部分休眠和完全休眠引脚,高电平的时候是部分休眠,低电平的时候是完全休眠,我想问一下,能否不让处于休眠模式,是不是悬空的时候就可以不让处于休眠模式吗?
根据AD在整个转换期间,convst信号状态不同,AD7492分成两种工作模式:
模式1:高速采样模式
这种模式下,convst信号在转换结束前就给高电平,也就是说conv引脚输入一个启动转换的负脉冲。
模式2:部分或全部睡眠模式
convst信号在转换完成后仍然处于低电平,会使器件进入睡眠模式,具体哪一种睡眠模式就是由PS/FS信号决定。
楼主想要的“不进入睡眠的正常工作模式“即采用模式1,给convst引脚输入一个启动转换的负脉冲即可,但需注意,负宽度脉冲不能持续到转换结束。
希望能帮到楼主。
怎么让他处于高速模式?处于高速模式11引脚是否要接高电平
你说的负脉冲,是不是先经过低电平,然后再拉高?
处于高速模式,11引脚状态应该是不起作用的(11脚状态睡眠模式下起作用)。
对的,没记错的话,负脉冲最短可以达到10ns。
悬空,可能仍然是高电平(不清楚内部是否有上拉电阻,以实际为准)。建议不用的引脚接到地或电源。
嗯,高速模式下,用不到11引脚状态。
那这样说吧,我们就想用高速模式,请高速我在硬件设计的时候,到底这个引脚到底接不接电源?
那建议你接高电平。