Post Go back to editing

AD5663无故复位

问题:AD5663R无缘无故的没有电压输出了

出现频率:有时几天1次,有时几个月一次,有时1天几次

PCB结构:一个大板上插了8个一模一样的小板,电源是从大板供到小板。

                 AD5663R就是在小板上,小板上还有 ATmega16L、AD7705等;

                 小板上有信号接口与示波器连接。

                在8个板上都出现过AD5663R无电压输出(不是8个板同时出现状况,没有规律可寻)

              

已经实施过的检查:

①掉电引起的复位-----因为PCB上还有MCU,AD7705等都不会出现复位,所以排除了电源掉电。

②电源不稳定------因为PCB上还有MCU,AD7705等都不会出现复位,所以排除电源不稳定,示波器看

    电源也是很稳定的(5V供电)。

③ 电源瞬态干扰-------在电源上都加了双向TVS(5.0V),用示波器观察也未发现

④示波器地线干扰-------最初设备导入时,示波器接地端未接地,造成手摸PCB会有麻麻扎手的感觉,但目前

                                       已经可靠接地了,不会出现麻手的感觉。最近在示波器接口端,也并了ESD双向

                                        二极管(5.0V)。

目前的对策:通过触摸屏按钮,触发重新设置一下AD5663R,AD5663R输出电压恢复。

需要的帮助:还有什么可能会造成AD5663无电压输出。

补充说明:这样的设备制作了2台,都是一模一样的,另外一台就没有出现这样的问题。