利用stm32与AD7768通信读取电压,用SPI还是引脚控制模式好点!有这样用过的吗
利用stm32与AD7768通信读取电压,用SPI还是引脚控制模式好点!有这样用过的吗
我设计的时候使用的是SPI控制,这个根据需要来确定。如果控制可以使用IO完成则考虑使用IO的方式,如果需要设置的模式很多则需要使用SPI,两种方式都可以实现控制的。
很久前写的了,不好找了,找到了我发给你。
其实不需要我认为,只要是操作过SPI的基本上没有问题。我想问下你是如何获取7768的转换数据?我此前做了好久才搞定,但是效果不好!!
Sun Lee || Best Regards!
Telephone : 18688789665
From: Brucezzc
Sent: Monday, November 20, 2017 10:25 AM
To: Sun Lee <sun.lee@teslameter.cn>
Subject: Re: STM32+AD7768 -
<https://ezchina.analog.com/?et=watches.email.thread> 中文技术支持
Re: STM32+AD7768
created by Brucezzc <Brucezzc> in 数据转换器专区 - <https://ezchina.analog.com/message/52064?commentID=52064#comment-52064> 查看全部讨论
那我也先试着用SPI配置下看怎么样吧。
可以参考下你的驱动吗?这是我的邮箱zzc218@126.com。谢谢
你好,我也用的stm32获取AD7768的转换数据,请问你是怎么搞定的呢?
我用的引脚控制模式,然后在标准转换的数据输出下,单片机接收数据特别卡,你最后是采用了单次转换模式吗?
感谢!
您好,可以参考下您的代码吗,我的邮箱2270224524@qq.com