我打算使用AD633这样使用:
两个输入信号:1、输入频率恒定的方波(如50K,3.3Vpp);2、由DAC输出的恒定电压(如2V,这个电压根据需求改变),请问送入AD633可以输出相乘之后的方波吗?
如果可以电路应该怎么连接?
谢谢
AD633
AD633是一款完整的四象限乘法器,在使用的时候要注意芯片的工作电压范围,以及芯片的输入信号范围。然后根据芯片数据手册里面的推荐电路接一下电路,就OK。电路比较简单。