用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
//失能不需要的帧字(起搏,GPIO) |
ADAS1000_SetInactiveFrameWords(ADAS1000_FRMCTL_PACEDIS|ADAS1000_FRMCTL_GPIODIS|ADAS1000_FRMCTL_CRCDIS);
//设置共模、参考和屏蔽驱动
ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_CMREFCTL, 0x85007002);
//配置ECG导联模式,增益及XTALx引脚输入源
ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_ECGCTL, 0x81E006AE);
//配置呼吸测量模式
ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_RESPCTL, 0x83001379);
// | 使能传输转换数据流 |
ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_FRAMES, 0x40000000); |
采集到的心电信号如下:
但呼吸信号始终不对,在帧控制中,必须得把相位字加上,呼吸字才有输出,不然一直为0,加了呼吸字输出如下:
这跟数据表中的完全不一样啊,而且这怎么看也不像是呼吸信号。
请问如何配置呼吸测量了?