AD7768

最近在用FPGA控制AD7768进行数据采集,用的pin模式,感觉控制管脚都接对了,输出的dclk和drdy也是对的,但是输出dout7-0不对,有用过AD7768的吗,可以留个联系方式或者回复我一下,如果问题解决了,可以给发个大红包,真是着急!!!!!!!!!!!!

  • 有没有人用过啊,发了几条都没有回复的

  • 1. 输出dout7-0不对, 是你软件看到的不对吗?

    2. 建议模拟输入加一个固定电平,用示波器同时抓DRDY, DCLK, 和DOUTx中的一个,先判断AD7768的输出码值是否对应模拟输入电平。

    3. 原理图可以截图上来检查一下吗?

  • 你好,首先谢谢你的回复!

    1,输出我是用SignalTapII看的,示波器也看过,前面加不加输入,输出都是一个状态,输出的DRDY,DCLK可以看出来是对的,但是DOUTX很奇怪就如我上面所说的,下面有我SignalTapII的截图和原理图的截图,希望得到您的回复,可以留个联系方

    式吗,谢谢了!图片看不清的话可以另存为

  • 我今天又想了一下,觉得我的AD可能烧坏了。最开始用的时候,有几次刚上电,AD7768急速升温,一碰都烫手的那种,我测了一下数据输出dout,发现输出和FPGA连接管脚电压很高,6V以上,我怀疑芯片已经烧了。现在到时不热了,但是就是dout 7-0,都不正常,是不是烧坏了,还有能使芯片急速升温的原因是什么啊

  • 谢谢您的回复:

            今天我终于鼓起勇气又焊了一片,毕竟挺贵的这个芯片,上电后也没有之前急速升温的现象,并且在没有输入的情况下,可以看出各个dout数据输出脚的前八位标头是对的。可能上片就是因为电压不稳或者什么原因,把芯片烧坏了,困扰了两三周。。。,这次暂时来看没什么问题,本来板子上用的就是两片同步的,现在暂时调试的一片,把/START和/SYNC_IN都上拉了,接下来就要看数据对不对了。希望可以成功,要不然毕不了业了,哈哈,再次

                                                                                                                            谢谢,谢谢!!!