问题1:我公司使用AD7321芯片过程中发现容易出问题,不确定芯片是否已经坏了,因为芯片还是有输出信号,不过输出信号和正常工作时不一样,当输入信号有变化时,输出信号也有变化。怀疑是芯片初始化问题,但是重新初始化还是不能正常工作。同一个程序,更换芯片后就正常工作。
问题2:AD7321 DOUT示波器测量信号时发现,DOUT数字脉冲信号最后一个bit跟电平0位不是垂直的,而是斜线向下到达零位的。
AD7321电路 :VDD +12V;VSS -12V, VCC和VDRIVE 5V,单端信号接VIN0,VIN1悬空,内部参考源。
请问一下,这大概是什么问题呢?不正常工作的AD7321芯片是否已经坏了。