求问下官方评估板7177-2,配置正常情况下,将AIN1接地,AIN0悬空,测量电压,显示为5V,为啥?
求问下官方评估板7177-2,配置正常情况下,将AIN1接地,AIN0悬空,测量电压,显示为5V,为啥?
测量的电压,是AIN0-AIN1差分电压?
有试过在评估板上,将AIN0/1两个端口短接,再上位机软件读转换数据的?
方便的话,拍照将板子接线及软件显示转换结果,都截图上来,便于分析故障。
悬空引脚的电压不确定,引脚上的漏电流可能导致该引脚的电压靠近电源轨,所以测试结果可能是满量程。
老师你好。我现在使用AD7177-2与FPGA通讯遇到问题,描述如下,望解答,感谢。
1,读取ID值正常。
2,使用连续转换模式,当CS信号拉低后,未发现Dout/rdy信号拉低,感觉像转换一直未进行。
3,当不判断Dout引脚下降沿时,读取各寄存器内容与设置相同,即可以正常与寄存器通讯。但发送0x44读取数据寄存器时,出来的都是0。我仅使用通道0,配置顺序与手册相同。
4,当使用差分输入0…