求问下官方评估板7177-2,配置正常情况下,将AIN1接地,AIN0悬空,测量电压,显示为5V,为啥?
求问下官方评估板7177-2,配置正常情况下,将AIN1接地,AIN0悬空,测量电压,显示为5V,为啥?
老师你好。我现在使用AD7177-2与FPGA通讯遇到问题,描述如下,望解答,感谢。
1,读取ID值正常。
2,使用连续转换模式,当CS信号拉低后,未发现Dout/rdy信号拉低,感觉像转换一直未进行。
3,当不判断Dout引脚下降沿时,读取各寄存器内容与设置相同,即可以正常与寄存器通讯。但发送0x44读取数据寄存器时,出来的都是0。我仅使用通道0,配置顺序与手册相同。
4,当使用差分输入0.55v电压信号时,数据寄存器中依旧为0。
您好,请问您这个问题解决的吗?我想跟你讨论一下,因为我也遇到了跟您一样的问题。
您好,请问您这个问题解决的吗?我想跟你讨论一下,因为我也遇到了跟您一样的问题。