AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
你好,有个问题请教一下,AD5060芯片是16位数模转换器,参考是5V,输出应该是0到5V,实际测的是0到2.5V,求大神指导是什么原因?
-原始邮件-
发件人: "cnhtzxb@163.com"<analog-ch@jiveon.com>
发送时间: 2017年9月2日 11:16:02
收件人: "建敏 唐"<78672554@qq.com>;
主题: Re: AD5060 -
中文技术支持
Re: AD5060
created by cnhtzxb@163.com in 数据转换器专区 - 查看全部讨论
约等于10*D/65536。
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
(VREF*D*(R1+R2))/(65536*R1)。
您好,AD50xx系列产品的技术问题请在咱们英文社区的数据转换专区进行提问