AD7367供电电源问题

请问:AD7367供电电源如下配置是否可以:

    Vdd = +5VA;  Vss = -5VA;  DVcc = +5VA; AVcc = +5VA; Vdrvive = +3.3V;

按手册P18-Figure20推荐电路,Vdrive = +3.3V是可以的,但实际电路测量发现,Vdrive却为4.3V左右,导致用同一3.3V电源供电的单片机工作不正常。

电路图如下,为什么会出现这种问题?用过此芯片,请帮忙分析一下电路,非常感谢!

Parents
  • 您好,

    1.您使用的芯片是AD7367还是AD7367-5, AD7367与AD7367-5 的供电电压要求是不一样的。

    2. 如果是AD7367-5,那么Vdd = +5VA;  Vss = -5VA;  DVcc = +5VA; AVcc = +5VA; Vdrvive = +3.3V 是满足要求的。还请验证一下这个Vdrive电压从电源管理的芯片输出的时候是3.3V?ADC发热吗?

Reply
  • 您好,

    1.您使用的芯片是AD7367还是AD7367-5, AD7367与AD7367-5 的供电电压要求是不一样的。

    2. 如果是AD7367-5,那么Vdd = +5VA;  Vss = -5VA;  DVcc = +5VA; AVcc = +5VA; Vdrvive = +3.3V 是满足要求的。还请验证一下这个Vdrive电压从电源管理的芯片输出的时候是3.3V?ADC发热吗?

Children
No Data