寻找单端输入±15V的ADC驱动器


需找ADC驱动器

AD8275可以将±10V的电压转为单端输出给后级的ADC

我想寻找一个芯片可以将±15V的电压转为单端输出给后级的ADC作为输入

有劳帮忙 谢谢!

Parents
  • 使用简单方法,还使用AD8275方案,在AD8275的输入端2、3脚,各串一个25k电阻,可以把±15V的电压转换为单端输出给后级的ADC

    当然可能25k电阻不好找,那就找个24.9k的电阻吧,这两个电阻一定要匹配哦

    这个方法不一定可行,那位大神给说一下,这样可行吗?

    安全的方法:

    输入信号采用电阻分压,使用三个电阻串联,AD8275从中间电阻取样,阻值分配如:2.49k  10k  2.49k

Reply
  • 使用简单方法,还使用AD8275方案,在AD8275的输入端2、3脚,各串一个25k电阻,可以把±15V的电压转换为单端输出给后级的ADC

    当然可能25k电阻不好找,那就找个24.9k的电阻吧,这两个电阻一定要匹配哦

    这个方法不一定可行,那位大神给说一下,这样可行吗?

    安全的方法:

    输入信号采用电阻分压,使用三个电阻串联,AD8275从中间电阻取样,阻值分配如:2.49k  10k  2.49k

Children
No Data