Post Go back to editing

AD9524在回读寄存器0x22C==0xe7的情况下无法输出时钟信号

   使用AD9524时钟芯片给高速ADC提供采样时钟

AD9524通过SPI通信配置自身的功能寄存器,完成芯片内部时钟的配置,其工作模式如下:

通过配置寄存器,使得PLL1和PLL2工作,通过PLL1_OUT可以用示波器观察到输出的100MHz时钟信号:

回读0x22C寄存器的值也是0xE7:

其中采用的是四线SPI通信,通道1测得信号就是SDO的回读信号,通道2时钟,通道3是SDIO,使能CS信号满足SPI通信时序要求,图中就不在赘述CS信号。

最后对时钟输出引脚OUT1/OUT1_N ~ OUT4/OUT4_N进行探测,使用差分探头,测不出时钟信号,显示的只是噪声,没有明显的周期性。

最后是硬件电路设计:

请问是否是配置寄存器出错,还是别的原因?如何寻找可能出现问题的区域来排查问题。

  • PLL2的环路滤波器是否设置正确,LF2_EXT_CAP是否能看到信号,

  • 你好,我对环路滤波器进行了设置。

    其中,根据 ADIsimCLK1.70 确定了环路滤波器PLL1和PLL2的各项参数:

    根据图中的PLL1和PLL2环路滤波器系数,去配置相应的寄存器:0x0F5: 0x39和0x01D: 0x04

    然后当回读0x22c寄存器为0xe7时:

    可以知道回读的状态是正确的,然后用示波器差分探头去测四路时钟输出情况,均是无规则的无周期性质的信号,类似于白噪声。

    然后我也测了引脚9 (LF2_EXT_CAP) 和 引脚12 (LDO_VCO)两个引脚的电平情况,根据我原理图设计中可以看出,就是电容C25两测的信号:

    但是靠近引脚9 (LF2_EXT_CAP)的信号是1.2V稳定电平,靠近 引脚12 (LDO_VCO)的信号是2.5V稳定电平,用示波器测的时候两个引脚处的电平虽然稳定,但带有噪声。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.