想请问下AD9744和LTC1668之间的优劣对比

(既然Analog和Linear已经合并了,应该有专家对这两款芯片都了解的很透彻吧?)

我想生成2MHz以下高精度的正弦信号,现在在AD9744和LTC1668之间纠结,两者都提供了很不错的评估板,尤其是LTC1668于2016年推出的DC2459A系列评估板,很不错!并且现在市场上,针对这种低频率信号输出的高精度、快速DAC越来越少了。

我的理解是LTC1668是真14位,伪16位DAC,数据率上LTC1668低于AD9744,但是针对2MHz输出,两者数据率都够了。想询问下ADI和凌特的专家和版上的大牛们,谁有这两款芯片的使用经验呢?这两款芯片各有什么(本质的)优劣呢?

谢谢大家啦!