我的单片机电源系统使用的是3.3V,因此DVDD应该是3.3V。但是模拟信号电压有可能超过3.3V,因此AVDD最好是5V。
这样可以吗?会有什么问题吗?
另外,因为AD7714是带有低功耗功能的,因此DVDD可以长期供电。为了低功耗的目的,能否在不进行转换的时候,将AVDD和其他模拟(包括Vref)都关掉,只保留DVDD。在进行信号转换的时候,再将AVDD、Vref和各个模拟信号建立起来?
我的单片机电源系统使用的是3.3V,因此DVDD应该是3.3V。但是模拟信号电压有可能超过3.3V,因此AVDD最好是5V。
这样可以吗?会有什么问题吗?
另外,因为AD7714是带有低功耗功能的,因此DVDD可以长期供电。为了低功耗的目的,能否在不进行转换的时候,将AVDD和其他模拟(包括Vref)都关掉,只保留DVDD。在进行信号转换的时候,再将AVDD、Vref和各个模拟信号建立起来?
Thanks.
至于在Avdd和Vref在不使用的时候关闭,过去倒是这么使用过,也没有发现什么问题。但是在建立之后,需要一定的时间,来确保模拟信号稳定。
AVDD使用5V电源,DVDD使用3.3V电源绝对没有问题。至于AVDD和基准电压在不使用时关闭,建议你还是看看数据手册吧,我没这么用过。