AD7887使用5V供电
CS==MCU IO
SCLK==MCU IO
DIN==MCU IO
DOUT==MCU IO
VDD==5V
AIN1/VREF==5V
AIN0==模拟信号输入
只需发16个时钟信号就可以获取到ADC数据了吗?程序如下:发送命令为0x21,请问是否还需要进行其他的配置,只需要重复调用此函数应该可以获取到ADC数据了,目前采集不到ADC的数据,请大神技术支持一下!
AD7887使用5V供电
CS==MCU IO
SCLK==MCU IO
DIN==MCU IO
DOUT==MCU IO
VDD==5V
AIN1/VREF==5V
AIN0==模拟信号输入
只需发16个时钟信号就可以获取到ADC数据了吗?程序如下:发送命令为0x21,请问是否还需要进行其他的配置,只需要重复调用此函数应该可以获取到ADC数据了,目前采集不到ADC的数据,请大神技术支持一下!
可以参考一下AD7888的示例代码,AD7888与AD7887结构类似
www.analog.com/media/cn/example-code/ADC/ExampleCode_ADC_AD7888.zip
您好:
1. 方便用示波器监测一下SPI四根信号线的波形,并上传一下吗?
2. MCU的供电电压是多少?
3. 这个函数没有参数和返回值,不知道是怎么读数的