AD7401被动时钟,而AD7400为主动时钟。ADI在设计这两款芯片时候为什么会有如此差异?

AD7400能主动产生MCLK信号,而AD7401则需要外部提供MCLK信号。是什么原因产生的如此差异?是考虑多个Sigma-Delta Modulator同步问题吗?还是因为20MHz的应用,某种原因必须使用外部时钟?期望得到您的指点。

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Feb 16, 2017 7:39 AM

    AD740X系列产品主要份外部提供和内部产生MCLK两类产品,内部产生MCLK性能会有略微下降,内部时钟会带来部分噪声。

    外部提供MCLK可以做同步控制用,内部提供MCLK用作异步控制用。