AD7685 使用在多路切换系统的,总采样最大频率到底能达到多少?


使用AD7685BRMZ 用在一个多路切换的采集系统中,Vref=4.096V。如果使用分时切换采集方式,为了保证信号具有充足的建立时间(按切换的两通道信号为最大压差考虑),总的采集频率最大约10ksps(实际测试结果).

我的问题是:ADC的外部电路,在多路切换切换过程,最大压差情况下信号建立时间小于3us。 而且AD7685  的Full-scale step  最大时间为 1.8us (见数据手册截图) ,两个时间之和也是小于5us。在这样一个采集系统中,完全可以将总采集频率提高到100ksps。可实际的试验结果是。通道件串扰特别严重!(说明:串行通信的总时间约为2us, 采用的是三线无繁忙模式)

排查点:首先我可以确定一点是,ADC的外部MUX 及其信号调理电路信号的建立时间肯定是在3us以内。这个完全可使用示波器查看。现在不理解的是AD7685  这个 Full-scale step time到底指代的是什么。

另外,在同一个系统 使用 AD7686 ,总采用频率会有所提升,接近20ksps;  但是 AD7686 Full-scale step time 只有400ns. 

哪位给排疑解惑,谢谢!