AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
理解没有问题
谢谢你!我还想继续问下,那么双通道AD8606的A2部分是跨阻放大器,则又把A2输出电压看做一个电压源,在20K电阻上产生电流再经过I-V转换后给到AD5933的ADC吗?