问题:AD7356的ADC开始转换是以SPI接口的CS信号的下降沿开始的。根据adc的采样率5MHz要求,cs信号有最小时间间隔要求,是200ns。那么cs信号有没有最大时间间隔要求?比如,通过MCU软件控制ADC进行不定时的单次采样,可能数秒钟1次或者连续以200ns时间间隔采集8组数据取平均等突发式的采集。这里不太需要考虑功耗,所以ADC处于normal模式,不进入待机状态等。这种单次采集相对于固定周期采集(比如固定1MSPS)会有损失吗?或者会出现工作异常吗?比如第1个采集数据不正确等。其他带有类似SPI接口的ADC,比如AD7352是不是跟AD7356类似时序?
谢谢。