Post Go back to editing

AD768和AD9764的输出电流转电压的疑问

这两款芯片都可以输出差分电流。我现在想转换成线性的电压输出。

在AD768的芯片手册中有这么个图:

手册中说,这样连接,放大器输出的电压在0~2V之间。但为什么我觉得是在-2~0V之间呢?IOUTA的电流范围是0~20mA,IOUTA引脚输出的电流不应该是流出DA芯片,流向放大器吗?这样算出的应该是-2V~0V吧

下面的图24中,电流是流入DA芯片的。我想确认一下,按图23那样连,输出的电压信号会是0~2V还是-2~0V

在AD9764的芯片中也有类似的问题。这样输出的电压值应该也是负值吧。

最后,如果我想得到正的电压,按AD9764中的这种连接方法,无论使用AD9764还是AD768,应该肯定没问题吧。

输出的电压值应该等于IOUTA的电流*右端的电阻值的和

Parents Reply Children
No Data