使用AD8275和AD7091R-4BCPZ-RL7设计4路ADC采集电路上报给CPLD
1.在测量0~10V输入时,AD8275的ref1和ref2接GND,AD7091R的ref接2.048V
2.在测量-12V~+12V输入时,AD8275的ref1和ref2接2.5V,AD7091R的ref接5V(ref191更换为ref195)
问题:
1.使用1片ref192是否可以满足4片AD8275的参考电压的电流需求?
2.AD7091R的muxout直连ADCin在PCB布线上是否有屏蔽要求?什么情况需要增加filter?
3.AD7091R的SDO是否需要加47K上拉?其他SPI管脚是否有上下拉要求?
4.convst、reset、cs是否需要10k上拉?