AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系?
现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将两片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,两片AD同步输出,在数据开始输出后用三态引脚控制取数?
AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系?
现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将两片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,两片AD同步输出,在数据开始输出后用三态引脚控制取数?
不是很明白你要做什么,根据你的说明来看似乎是不可行的,对时序要求极高!
不敢确定,真想这么做的话,你可以先试试。
AD9280的数据输出使能标称延迟是25nS,也就是分时方式两片合在一起的最高速度也不会超过40MHz,AD9280本身速度可以到32MHz,我不看好你这样做。
只要原理上可行就可以了,我只用到8MHz,速度上应不是问题。
8MHz周期为125nS,原理上没有问题。应该可以这样做。
三态引脚可以用来控制输出,两片AD9280输出并联,通过控制三态引脚,未使能时,数据正常输出,使能时,实现数据为三态