选AD9371 还是 AD9993

请问在112MHz 信道带宽 1024/2096QAM 的点对点微波应用中,对于DAC,ADC的选择是选集成收发器AD9371比较好还是选AD9993之类的纯DAC,ADC搭配IQ上下变频器比较好?

谢谢解答。

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Sep 23, 2016 5:27 AM

    这个和你采取的技术有关。如果使用9993作零中频结构,你还需要能解决本振泄露和镜像抑制的问题;如果用高中频结构,则没有这个问题,但客户需要设计滤波器/高接口速率等问题;

    AD9371本身比较完整,使用灵活,也很复杂。但目前没有支持到122M。

    你这个112M是用什么带宽定义的, 0.1dB?or 3dB?