您们好,我现在在用一款AD7667的模数转换芯片,采用的是内部参考电压,并行模式,但我的输出一直都是FF7F,经检查发现内部参考电压引脚上的电压我0.5V左右,也就是说内部参考电压出问题了。可是我的PD,PDREF,PDBUF都为低,SER/PAR设置为高(即并行),采用的是IMPULSE模式。出现这个问题是什么原因呢?谢谢前辈们@的帮忙!
您们好,我现在在用一款AD7667的模数转换芯片,采用的是内部参考电压,并行模式,但我的输出一直都是FF7F,经检查发现内部参考电压引脚上的电压我0.5V左右,也就是说内部参考电压出问题了。可是我的PD,PDREF,PDBUF都为低,SER/PAR设置为高(即并行),采用的是IMPULSE模式。出现这个问题是什么原因呢?谢谢前辈们@的帮忙!
先排除焊接问题,再查查退耦电容,两个退耦电容如果没有问题,焊接也没有短路或搭接,多半需要换个芯片再试试了。
如果电容有漏电等质量问题,也会影响2.5V基准电压输出。
我换新的电容试试,你能在线等等我嘛?谢谢,因为我觉得电容出的问题不是很大。我怕换了新的也不行。我先试试,待会给您回复。非常感谢!
换了新的电容还是不行,有没有其他的可能?谢谢!