AD7888采样几路电压(0.8-24V),想用电阻分压,请问多大电阻合适,还需要加跟随器吗?

想用D7888采样几路电源电压,这几路电压分别为,1.8V,3.3V,24V,想用电阻分压,不知多大电阻合适。原来设计的是1M,实际来看,很不理想。想知道AD7888的输入阻抗有多大?自身是否带跟随器?

  • 1.8V可以直接输入,3.3和24需要衰减后缓冲再输入,AD7888内部只有采样保持电路,没有射随器。

  • SAR ADC通常需要考虑输入源的驱动能力,是否需要buffer,,如果驱动能力足够则不需要 buffer

    使用时需要考虑 ADC 的输入范围, 而输入范围与 Vref有关,所以 对于 1.8V 3.3V的信号,只需要 采用 大于 3.3 Vref 就可以直接输入,注意 Vref 的范围 在 2.5V ~VDD之间

    对于 24V的信号, 需要信号衰减 到 ADC的动态输入范围内, 如果采用分压电阻衰减信号,则需要加入buffer 然后接入RC 再接 SAR ADC   分压电阻阻抗的选择应考虑 电阻功耗 buffer运放的输入阻抗

  • 一般最好接跟随运放,考虑到AD输入阻抗和需要的驱动电流,将AD的参考电压设置在5V左右,采样电压1.8V、3.3V可以接入,对于24V电压,需要衰减到AD的动态电压范围内,最好在2.5V(对于5V)左右,对于衰减网络中的电阻最好不要太大,毕竟阻值越大噪声越大,要同时考虑噪声和电阻功耗最优