有几个关于ad9244的问题想请教
1. 其数据手册中第6页, Table4中提到 Minimum Conversion Rate 为 500KHz, 同时在第9页对Minimum Conversion Rate 做出了解释:
我是否可以理解为ad9244的输入时钟应大于500KHz, 否则其性能就会下降?
为什么时钟低了, 性能就会下降?
2. 数据手册的第18页, Table9中, External (外部基准模式) 这一行中有: 1 ≤ VREF ≤ 2.0
在第21页中又以 2.048 V的外部基准 REF191 作为例子讲述外部基准
我的问题是: ad9244的外部基准是否可以大于2v, 大于2v是否会有不利影响?
3. 数据手册中给出了ad9244评估板的原理图和pcb的布局布线情况. 32页中可以看到整个电路公用了一个地平面,
即使是作为输出缓冲器的74VHC541也连到了这一地平面上. 是否需要将模拟部分和数字部分的地分开?