我在电路中使用AD7680检测一个电压值,大楖5秒检测一次,使用CPLD对AD7680进行控制,现在AD7680芯片的SCLK设置为1MHZ,AD7680的数据输出管脚一直为低电平,没找到原因,请问有谁遇到过相同的问题。
我在电路中使用AD7680检测一个电压值,大楖5秒检测一次,使用CPLD对AD7680进行控制,现在AD7680芯片的SCLK设置为1MHZ,AD7680的数据输出管脚一直为低电平,没找到原因,请问有谁遇到过相同的问题。
查看CS电平时序是否正确,应该是需要CS下降沿才进行数据传输,操作是CS信号一般先拉高,在拉低。
先把SCLK拉高,然后再把CS拉高,最少保持10nS,之后把CS拉低启动AD转换,10nS后,开始输出SCLK下降沿,SCLK占空比大于等于0.4,3个SCLK周期后,在第4个SCLK周期的上升沿读取数据。