AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
hi,
AD9779 不能支持 两个 独立 DAC使用。 AD9142A 或者 AD9142 可以不 在使用 内部modulation 的 情况下, 作为 单独的 两个 DAC 使用。