急等:AD7988-5和AD5543的问题

AD7988-5,REF:5V,VDD:2.5V,VIO:5V,CS模式三线式,SDI=1,每次读数都0x8000,为什么?

AD5543,REF:5V,电流输出输出1mA接2.5K阻值的线圈,为什么达不到1mA,只用0.3mA?

Parents
  • 建议给adc单独供电进行测试,原来我使用ad7988-5的时候用运费给它供电,但是不工作,可能在转换过程中需要大的瞬态功率,使用单独的一个ldo2.5v供电后正常。 另外可以看下spi的波形看看adc是否工作,一些dsp在spi主模式中不发送数据就不提供时钟信号。

Reply
  • 建议给adc单独供电进行测试,原来我使用ad7988-5的时候用运费给它供电,但是不工作,可能在转换过程中需要大的瞬态功率,使用单独的一个ldo2.5v供电后正常。 另外可以看下spi的波形看看adc是否工作,一些dsp在spi主模式中不发送数据就不提供时钟信号。

Children
No Data